This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4253-Q1:非单调启动

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171815/tps7b4253-q1-a-non-monotonic-startup

器件型号:TPS7B4253-Q1

大家好、

我的客户在使用 TPS7B4253QDDARQ1时遇到问题。 他们希望我们解释 非单调启动并摆脱 非单调启动。

电路原理图如下

设计参数。 VIN=6V、VOUT=5V。

在无负载5V 输出的情况下、有一个步骤来测量加电的瞬时波形。 (VIN=6V 12V 通过分压器以 ADJ 为基准)

3.拆下 Z110、Z41、依次断开 F2、短 FB 和 OUT 引脚、没有任何改进、请帮助确认原因和改进措施。

B R  

Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sveinn、

    这可能是由于内部节点打开并通过 passfet 驱动 器进行切换和/或消耗额外的电流、导致器件认为跟踪电压短时间降低、从而导致器件在恢复之前关闭。 我是 COVID 的亲密联系人、因此我将了解其他人是否可以进入实验室、看看我们是否可以在我们的终端复制行为

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sveinn、

    另一位工程师在我们的 EVM 上的实验室中运行了测试、这意味着电容值与您的设计稍有不同、因此波形的速度稍有不同、 但是、他们发现非单调启动是器件在正常运行时看到的、因此这不是设计问题。

    我将看到、通过延迟 ADJ 电压引脚、非单调行为是否会消失。 另一种选择是降低 VIN 和/或 ADJ 引脚电压的压摆率。 我将向您介绍消除该行为的其他可能途径

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sveinn、

    通过缓慢增大 VADJ 电压、我发现非单调行为消失了。

    测试是通过在 VADJ 接地的同时在输入和 EN 引脚上提供12V 电压来执行的。 然后、VADJ 缓慢斜升、直至开启。

    现在、一旦 Vadj 达到足够高的电平、器件会过冲、然后将电压调低至 VADJ、并跟随该电压直至达到最终的直流设定点。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的及时支持和回复。

    我还有两个问题

    我的客户正在使用 不带 EN 引脚的 TPS7B4253QDDARQ1。 上述方法是否也适用?

    通过缓慢增大 VADJ 电压、我能否通过将电容器与下电阻并联来实现这一点。

    此外、您能否显示您测试过的波形图?

    谢谢。

    B R

    Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sveinn、

    1.是的、我在不单独驱动使能端的情况下测试了器件、因为这是器件工作方式、在使用 VIN 为器件加电后将加电、因此正在对器件进行仿真、但没有使能端功能。

    2.在 ADJ 引脚上放置电容没有任何内在的问题,实际上,为了提高线路瞬变的稳定性,我们建议在 ADJ 引脚上的器件附近放置一个电容。

    放大过冲/汇接至 VADJ:

     

    VADJ 慢跟随跟踪器:

    此致、

    John