This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4132:LM4132AMF-2.5/NOPB

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173845/lm4132-lm4132amf-2-5-nopb

器件型号:LM4132

使用2.5V 基准、输出为2.85V (14%误差)、输入电压为5.05V、CIN=Cout 和20k 欧姆负载。 如果我移除20k 欧姆负载、则 Vref 输出为4.4V。 EN 引脚通过零欧姆跳线上拉至 Vin。 问题是什么?

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    2.5VREF 是否连接到可能向 Vref 添加电压的其他引脚? 您能否更换部件并再次测量? 输入电容值是否可以增大? Cin = 0.11uF 非常接近最小值0.1uF、Cin >= Cout。  REF4132A25DBVR   是 LM4132的升级替代产品、可提供更好的性能。  

    最棒的

    Walter