This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1086:LM1086CSX-ADJ/NOPB 是否有任何规格变化?

Guru**** 2510825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165208/lm1086-is-there-any-spec-change-for-lm1086csx-adj-nopb

器件型号:LM1086

下午好!

我们从数据表中看到、长度尺寸应介于14.6mm 和15.88mm 之间、但我们收到的器件短于 规格。  

请问您是否对规格进行了任何更改? 您能否与我分享最新版本?

感谢您的参与和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bridget、

    数据表中的封装图是最新版本。 以下是我们的封装图库中的最新版本、供您参考。  

    e2e.ti.com/.../KTT0003B.pdf

    您收到的器件的尺寸是多少?

    您从何处购买这些器件?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们收到的器件的长度仅为14.1mm。

    我们从 TI 网站订购了这些器件、订单号为 T02729657。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bridget、

    我必须与能够在这里提供帮助的人联系。 请允许我在2-3个工作日内回复您。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bridget、

    您能否提供订单的测量方法和发货标签?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、


    测量方法:

    装运标签:

    谢谢、

    Bridget

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bridget、

    谢谢你。

    另一个问题:这是您第一次购买这些器件吗?  

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的。  

    上周五您提到、您需要2-3天时间来解决这个问题。 请您在今天之前向我们提供答案吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bridget、

    谢谢。  

    估计需要2-3个工作日;我必须等待包装团队返回给我进行更新。 话虽如此、我今天将尝试推动解决方案。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bridget、

    只是想更新您的信息、尽管更新内容不多。 今天上午我与包装团队发生了联系、但没有听到。 他们还在等待另一个团队与他们联系、因此我们拥有这一沟通链、这会阻碍我们取得成果。 当我有要分享的信息时、我会告诉您。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们是否可以知道您是否有任何确认/更新要在此处分享?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bridget、

    很抱歉、但他们没有回复我。 我又对它们执行了 ping 操作。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的重新检查。 请问您现在是否有更新?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bridget、

    我仍与他们保持联系、但目前我没有分享信息。 我知道他们正在对此进行调查。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢您继续跟进。 实际上、我们在这里遇到了真正的紧急情况、我们的研发部门每天都会向我们询问数千次。

    如有任何信息、请立即与我们分享。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bridget、  

    今天上午我向他们发出了一场 ping 通,希望在今天结束之前得到答复,但我没有听到。 我将向他们传达尽快解决这一问题的紧迫性。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bridget、

    很抱歉耽误你的时间。  

    此器件引用了错误的封装图。 它将进行更新。 很抱歉给您带来不便。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢您的帮助和努力! 这才是我的一天。

    祝您度过美好的一天!

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bridget、

    欢迎您的到来! 如果您不需要进一步的帮助、我将关闭此帖子。  

    此致、

    Nick