This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45EVM:即使设置为锁存模式、器件似乎也会自动重试

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173408/tps272c45evm-device-seems-to-auto-retry-even-when-set-to-latch-mode

器件型号:TPS272C45EVM

您好!

我的同事 在使用 TPS272C45EVM、使用 San Ace 9GV1224P4G01 24V (0.84A)风扇作为测试负载时观察到以下情况:

实验1:

  • 按 如下方式设置评估板跳线:
    • DIA_EN =高电平
    • LATCH =低电平(启用重试)。
    • ILIM1 = 10K 至 GND
    • ILIM2 = 19.6K 至 GND
    • ILIMD = GND
  1. 风扇连接到 OUT1、EN1 =高电平:风扇旋转
  2. FAN 连接到 OUT2、EN2=高电平:FAN 尝试、但无法开启。  重试仍会每隔几秒钟启动一次。
  3. 风扇连接到 OUT1、卡住风扇叶片、EN1 =高电平:不旋转、每隔几秒钟重试一次。

实验2:

  • 按 如下方式设置评估板跳线:
    • DIA_EN =高电平
    • LATCH =高电平(禁用重试)。 <-这是唯一改变的东西
    • ILIM1 = 10K 至 GND
    • ILIM2 = 19.6K 至 GND
    • ILIMD = GND
  1. 风扇连接到 OUT1、EN1 =高电平:风扇旋转
  2. FAN 连接到 OUT2、EN2=高电平:FAN 尝试、但无法开启。 注意到 HSD 每隔几秒尝试一次重试。
  3. 风扇移回 OUT1、卡住风扇叶片、EN1=高电平:不旋转、每隔几秒重试一次。

无论 LATCH 输入设置如何、HSD 似乎都要重试。 是否有有关此问题的勘误表、或者我们是否做得不对?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一种有趣的行为。 您能否捕获几个波形:

    1.锁存引脚处于高电平、捕获风扇连接到 OUT2的时间、并通过通道2捕获 VOUT2电压、锁存电压、故障电压和 IOUT。

    2.当 LATCH 引脚处于高电平时、实验中的#3当 FAN 连接到 OUT1时、并通过通道1捕获 VOUT1电压、LATCH 电压、故障电压和 IOUT。

    此外、EVM 上的接地网络(并联二极管和电阻器)是否已旁路?

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您的后续步骤、我正在询问我的同事是否可以进行调查。 由于假期的原因、我们本周不会去了。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 请在您有更新后通知我。

    此致、

    您好