This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54425:webench 仿真失败

Guru**** 2814345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54425, TPS564242, TPS62135, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173021/tps54425-webench-simulation-failure

器件型号:TPS54425
主题中讨论的其他器件: TPS564242TPS62135TPS62903

HIT 团队、

我的客户正在努力使用 TPS54425并在 webench 上进行仿真。

他们说、如果 Vin 低于5V、他们无法对其进行仿真

4.9V 1A 〇

4.75V 1A×Ω

小于5V 2A×

在~表中、Vin 的建议工作条件为4.5 μ A

我的客户担心仿真失败意味着不建议使用该用例。

是否可以在上述条件下实际使用此器件?

我想这个过去的主题与当前问题有关。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989845/tps54425-conditions-under-which-webench-does-not-work?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS54425%20AND%20simulation#

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    是的、高占空比条件可能会导致 TPS54425违反最小关断时间。  在这种高占空比运行情况下、您可能需要查看更新的 TPS564242 (最大占空比为95%)。 还有其他选项、例如 TPS62903 (3A)和 TPS62135 (4A)、它们可以实现100%占空比运行。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    >是高占空比条件可能会导致 TPS54425出现超短关断时间冲突。  

    这是否意味着无法在这种情况下进行仿真?

    或者、这是否意味着 TI 不建议在实际情况下使用该器件?

    BTW、感谢您提出更新的器件建议。

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    是对于极高占空比情况、TPS54425将无法正常工作。 我建议检查我建议的较新器件。

    此致、

    模块