This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730EVM-093:占空比

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TPS23730EVM-093, PMP23253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173685/tps23730evm-093-duty-cycle

器件型号:TPS23730EVM-093
主题中讨论的其他器件:UCC2897APMP23253

专家您好!

我们的客户正在设计采用 TPS2373-4和 UCC2897A 配置的 POE PD BT 电路。

对于正向转换器、我知道最大占空比不应超过50%。

他们 参考 TPS23730EVM-093的变压器来制作电路板。

但是、我们观察到占空比高达63%左右、如下所示。

是否能够出现一些问题? 还是可以?

请您评论并给我反馈吗?

此外、我们需要查看他们的原理图、不要在此主题上分享。

您能否通过电子邮件回复我、然后我将发送。

我的电子邮件: michael.jeong@arrow.com

========================================================================================

PWM 频率:205KHz
输入:41VDC
输出:12V/6A (72W)
变压器:EFD25,匝数比2:1 (L 值约100uH)

========================================================================================

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您与我们联系!

    您好、TPS23730EVM-093应用了有源钳位正向(ACF)转换器。 输出电压 Vout =(nsec/NPRI)* D * Vin。 输入电压为37-57V。 在某些情况下、占空比 D 可能会超过50%。 在您的情况下、它可能为12V = 41 * 1/2 * 0.59、其中 D = 59%。  

    下面是 PMP23253的初级 MOSFET VDS 示例、其中 ACF 和 NPRI/nsec = 1.33:1。 (https://www.ti.com/lit/ug/tidt313/tidt313.pdf?ts=1669147517926)。 在37V 输入电压下、其占空比超过50%。

    我将通过电子邮件回复您有关原理图的信息。 我们将很快推出感恩节、因此可能需要更长的时间才能将审核发回给您。  

    现在、我将关闭此主题、因为我们已通过电子邮件连接、并且占空比问题已得到解答。 如果您有任何疑问、请打开新主题。

    此致、

    Diang