This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610EVM:英国符合性声明/UKCA

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167887/tpsm63610evm-uk-declaration-of-conformity-ukca

器件型号:TPSM63610EVM

你好

我们在您的网站 https://www.ti.com/lit/cr/sszqq40/sszqq40.pdf?ts=1667483866955&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DTPSM63610EVM%2526nr%253D7上找到了此产品的 EU 符合性声明

但我们无法找到 UKCA/UK 符合性声明。

此产品是否还不是 UKCA?

联合王国国际会计师协会自2023年1月1日起对英国是强制性的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这对我来说是一件新事情。 我将需要与系统工程师和团队一起探讨如何解决这一问题。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好的、我将等待您的回复。  

    有关专门针对英国 RoHS 法规的 UKCA 要求的更多信息: https://www.gov.uk/government/publications/restriction-of-hazardous-substances-rohs-regulations/restriction-of-the-use-of-certain-hazardous-substances-in-electrical-and-electronic-equipment-regulations-2012-as-amended-great-britain

    有关 UKCA 的一般信息:https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚确认内部 EVM 规划团队正在积极努力满足 UKCA 的期望、以及如何在将来满足此文档需求。 他们正在研究一些剩余的内部流程详细信息、并将在未来提供有关如何解决此问题的 TI 产品线更新。

    正如您所指出的、2023年初之前不需要 UKCA 标记和文档、因此内部团队仍有一些时间为大多数 EVM 添加或更新 EU RoHS 文档所需的必要文档。

    如果我收到有关此内容的任何更新、我一定会随时向您发布。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不仅涉及获取英国符合性声明、而且还涉及到从2023年1月1日起、这些产品将使用 UKCA 标记。 UKCA 标记可以作为产品标签、 产品包装或随附文档添加、但 UKCA 标记必须自2023年1月1日起生效。

    自2023年1月1日起、带有 CE 标志但未带有 UKCA 标志的产品将不适用于英国。

    您是否说电路板目前未标记为 UKCA?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    据我所知、目前所有 TI BSR WV EVM 仅标有 CE。  

    我仍在与内部 EVM 委员会联系、以了解为解决这一问题而制定的计划是什么。

    目前、我相信他们正在研究与 CE 标志一起使用的文档、但我需要从2023年1月1日开始、在 UKCA 标志上的团队更加清晰。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我等待您提供完整的信息。 感谢您在这方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在等待团队对此事的反馈。  

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    看起来、UKCA 标记的法规已经扩展、EVM 仍可以使用 CE 标记、直到2024年12月31日。  

    https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking#full-publication-update-history

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    的确、英国政府于14日在其网站上发布了更新、将过渡期延长、他们将继续接受 CE 标志、直到2024年12月底、这对我们大家都很重要。

    也就是说、我仍然需要了解我所查询的董事会的 UKCA 状态、但也需要了解所有开发董事会的一般情况。 也就是说、我对 UKCA 的计划是什么、董事会何时开始对其应用 UKCA、何时提供 UK DOC?

    英国政府发布的过渡期的延长并不是为了制造商可以将 UKCA 搁置到2024年、而是为了给他们留出额外的时间、以便在该过渡期结束时及时做好准备。

    提前感谢您的回复和其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    理解并同意。  

    我也在试图了解此 UKCA 将如何影响电路板、以及电路板将附带哪些附加文档。

    我尚未收到 EVM 委员会的回复、因此感谢您对此事的耐心等待。

    当我获得有关此方面的进一步更新时、我会让您保持在循环中。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    好的、我将等待您的回复。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    也许由于感恩节假期周、我仍未从团队获得最新消息。

    我希望下周同一时间再见到他们。  

    如果我对此有更多详细信息、将随时向您提供最新信息。

    此致、

    Jimmy