This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38-Q1:关于 PSpice 模型

Guru**** 1855650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38-Q1, TPS38, PSPICE-FOR-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170678/tps38-q1-about-pspice-model

器件型号:TPS38-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS38PSPICE-FOR-TI

专家您好!

我们的客户将使用 TPS38-Q1、即 TPS38A010122DSKRQ1。

因此、他们尝试使用 SNVMC72.ZIP (277KB)对其进行仿真- PSpice 模型。

但存在错误问题、如捕获的图像下方的未定义错误。

您知道根本原因是什么吗? 或者、您能否为我们提供解决方案和指南?

是否有仅适用于 TPS38A010122DSKRQ1器件的 PSpice 模型?

我期待尽快收到您的反馈。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的提问。 这是使用 PSpiceforTI 还是独立 OrCAD 进行仿真? 他们还使用什么版本?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    以下是您请求的内容

    * OrCAD (版本17.4)

    请检查并告知我。

    谢谢、此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我确实看到了这个问题、当我的 OrCAD 未连接到我的内部 TI 库时、我将更深入地研究这个问题。

    对于当前的客户问题、我建议使用 PspiceforTI 来运行 TPS38的仿真。

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我已向我的客户推荐使用 PSPICE-FOR-TI。

    所以他们同意了。

    以下是我们客户的其他问题。

    他们计划使用 TPS38A010122DSKRQ1。

    在审核后、您能回答我对每个项目的看法吗?

    1.如何为 PSPICE 模型设置器件属性?

      我需要设置 PSpice 模型属性、您能否检查 TPS38A010122DSKRQ1的以下设置是否正确

      对于 CH1_INPUT 或 CH2_INPUT、它意味着"1"或"0"是什么?

      *设置

       CH1_INPUT = 1、CH1_OUTPUT = 0、CH2_INPUT = 1、CH2_OUTPUT = 0、HYS1 = 0.02、 HYS2 = 0.02、VTH1 = 0.8、VTH2 = 0.8

    2.如果迟滞为2%、是否必须在 HYS1、HYS2中写入0.02?

      对吗?

    当我按如下方式进行设置时 、仿真结果确认 RESET2输出受 SENSE1电压电平的影响。

      如果出现这种症状、会发生什么情况? 您能否检查 错误是否由模型属性中缺少的零件引起。

      *设置

       CH1_INPUT = 1、CH1_OUTPUT = 0、CH2_INPUT = 1、CH2_OUTPUT = 0、HYS1 = 0.02、 HYS2 = 0.02、VTH1 = 0.8、VTH2 = 0.8

      * 测试

       

       

    关于 迟滞电压电平。

    如下面的时序图所示、当向 VDD 施加3.3V 恒定电压时、根据 V2电压迟滞电平(14.5V/13.25V)输出 RESET#1和 RESET#2信号。

    如下面的 PSpice for TI 电路图所示、我们需要设置迟滞电平1.25V (14.5V-13.25V=1.25V)、以适应使用 NMOS 的用户定义。

    在配置电路时、已确认可以进行迟滞操作、但会发生与预期不同的迟滞电平。

    因此、我们请求一个适用于 TI 建议的用户定义的迟滞电路以及适合相应迟滞电平的电阻(R1、R5)的计算数据。

    (考虑到迟滞2% Tol、R1和 R5已调整、但确认了与预期不同的迟滞电平、复位#2有意延迟该迟滞。)

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    此模型的器件参数已针对 TPS38A010122进行了预设。 您不必更改所述测试的参数。  如果客户需要调整器件的迟滞、我们在以下链接中提供了计算器和示例电路。  

    https://dev.ti.com/gallery/view/LPVRS/TPS37_38_3760_Design_Calculator/ver/1.0.0/#l

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的反馈。

    我需要您为我们的客户和我回复上述主题中的每个问题。

    我不理解您的评论、即"此模型的器件参数已针对  TPS38A010122进行了预设"

    当我检查 TPS38-Q1 PSpice 模型的库参数时、这与 TPS38A010122不同。

    我是否会误解?

    我们需要更多您的解释。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    感谢您指出这个问题、我也将研究这个问题。  

    下面列出了参数设置。

    Jesse