This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:EMC 传导发射支持

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173321/lm3150-emc-conducted-emission-support

器件型号:LM3150

您好:团队

 我的客户使用 LM3150、在测试过程中发现一些 CE 问题、这里附上了一些修改、但不起作用、您能帮您检查这个 SCH 和布局吗? 太棒了!

 e2e.ti.com/.../LM3150-CE-issue.docx

e2e.ti.com/.../LM3150_5F00_design_5F00_WL.pdf

e2e.ti.com/.../LM3150_5F00_WL.dwg

e2e.ti.com/.../sch.jfif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    需要将电容放置在输入电感器 L7的左侧、而不是右侧。  您要滤除的噪声源位于输入电感器的右侧。  此外、我看不到任何输入滤波器阻尼。 请参阅以下文档。  阻尼电容器需要放置在电感器 L7的右侧。

    《开关电源的输入滤波器设计》(TI.com)

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     Tks 供您发表评论。

     如我所见,如果输入电路有可能导致 CE 问题。 这是否意味着我可以对 L7短路并连接电池等直流电源以进行验证?

     BTW、是否有任何布局建议? 我看到规格亮点 SGND 需要 一条到 PGND 的走线、但我没有看到布局建议一章、EVM 具有这些设计输入。  

     Tks 也可供您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    您可以将 L7短路、辐射会变得更糟、或者您可以在 L7的左侧放置一个电容器、并观察到电容的各种差值将在 EMC 图中为您提供不同程度的衰减。

    关于布局指南、数据表中有一些。  要具体回答有关 SGND 的问题、是的、建议将所有小信号组件的接地端连接到 SGND 多边形覆铜区、并将多边形覆铜区连接回 SGND 引脚。  然后将 SGND 引脚连接到器件的 DAP。  PGND 将有自己的多边形覆铜、该覆铜被接回 PGND 引脚并且 PGND 引脚也被连接到 DAP。  您可以在 SGND 和 PGND 引脚附近放置多个过孔、并在 DAP 上放置几个过孔。  过孔将直接连接到器件和功率级所安装顶层下方的实心 GND 层。

    请参阅下面 LM3150完整布局/布局图的草稿。  希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     TKS、以获取您的快速反馈。

     关于 L7短路、我的意思是我使用直流电源而没有电感器、同时输入部分没有频率。  但为什么会导致发射量变差? 希望您能分享您的意见。 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    如果您在不使用 L7的情况下进行发射测试、EMI 将会更糟、建议使用 L7并遵循上述建议。  谢谢。

    David。