This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS26624 AS "二极管"

Guru**** 2535950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173341/tps2662-tps26624-as-diode

器件型号:TPS2662

您好 TI 团队

使用 TPS26624替换具有保护功能的二极管。  三 个24V 电压轨个5V 电压轨直流/直流转换器供电使用 TPS26624替换二极管以便为这些电源轨提供更好的保护是否可以所有 TPS26624的输出连接在一起

此致西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    感谢您的联系。 我将在周三之前回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    是的、这是可能的。 您使用的是 ORing 电源、这是使用 TPS2662可能的、因为它具有用于反向电流阻断的 B2B FET。

    此致

    Kunal Goel