This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 构建 BMS 的开发环境需要什么?

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79656EVM-021, BQ79600EVM, LAUNCHXL2-TMS57012, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173765/what-are-needed-to-build-a-development-environment-of-bms

主题中讨论的其他器件:BQ79656EVM-021BQ79600EVMLAUNCHXL2-TMS57012USB2ANY

尊敬的 TI 支持:

我想使用 TI EVM 构建 BMS 系统环境。  

我想使用以下 EVM:

BQ79656EVM-021

BQ79600EVM

LAUNCHXL2-TMS57012

您是否对分流电流传感器和 NTC 有任何建议? 我仍然需要哪些组件? 我还应使用哪种电缆?

开发时应安装哪些软件/工具?  

需要哪种硬件进行调试/闪存?  你有什么建议吗?

提前感谢!

此致、

十、陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    至于调试所需的硬件、您可以通过多种方法来实现此目的。 初始启动并熟悉器件的最简单方法是通过 USB2ANY 器件将 EVM 连接到 PC。  

    对于软件、您可能需要或找到用于 BQAutoEval GUI 和相关依赖项的软件。  这些内容在 GUI 用户指南中列出。 还有示例代码、您可能会发现它们对您自己的软件创建很有用。  

    最后、对于分流电流传感器和 NTC、我们不建议特别使用。 要将 EVM 连接到您的 PC、您需要 EVM 随附的双绞线电缆以及 USB2ANY 随附的双绞线电缆(如果您选择走这条路)。  

    最棒的

    Nancy