This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:RC 缓冲器值与放大器;波特图测试

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778323/tps61194-q1-rc-snubber-value-bode-plots-test

器件型号:TPS61194-Q1

您好,有2个问题。

1.对于 RC 缓冲器,许多文件都有一个公式[RSgubi= (L/C)^(1/2) ],但我不知道为什么,你能告诉我公式的来源吗?  

通常  、我们添加一个与反馈环路串联的小电阻器来增加激励。  

对于 TPS61194-Q1、我们需要输出恒定电流、那么我们是否可以将电阻器移至输出环路? 请帮助我解释 这种方法是否正常。

谢谢!

e2e.ti.com/.../Minimizing-Ringing-at-the-Switch-Node-of-a-Boost-converter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robson、

    应用报告中用于计算 Rsnub 的公式只是一个经验公式。 它将 Rsnub 设置为 L 和 C 的特性阻抗。您可以使用结果作为参考、并在特定用例中相应地调整值。
    2.您说的小电阻是什么意思? 最好提供一个原理图来展示它。 "添加奖励"是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley
    感谢您的回答、我已经获得了第二季度的结果。