This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2819A:关于零功耗比较器的运行

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2819A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778376/ucc2819a-about-operation-of-zero-power-comparator

器件型号:UCC2819A
你好

我对 UCC 2819A 有疑问。
有关详细信息、请参阅随附的文档。

感谢 you.e2e.ti.com/.../UCC2819A_2D00_1.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masazumi Ishii、

    误差放大器输出电压(VAOUT)随负载而变化。 在高负载和低压线路上、它是最大值、在轻负载和高压线路上、它是最小值。

    EAOUT 值越低、PFC 控制器所需的占空比越低。 UCC2819A 监控 EAOUT 的值。

    当该电压降至0.33V 标称值以下时 、栅极驱动输出信号(DRVOUT)将被禁用。 当 EAOUT 上升至零功率比较器阈值以上时、DRVOUT 被重新启用。

    因此、UCC2819A 在低功耗下不使用一系列非常窄的脉冲来控制输出、而是使用突发模式。

    这是零功耗比较器的功能。

    零功耗比较器的数据表参数部分列出的阈值

    在器件可接受之前以 ATE 测量。

    此致

    John