主题中讨论的其他器件:BQ2057、 BQ2057C、 BQ24040
您好!
我们设计了一个使用 BQ2057WSN IC 为7.4V、6600mAH 锂离子电池充电的更换模块。 我的电源为12V、2A SMPS。 我已将充电电流设置 为600mA。 电池正在充电、但晶体管 Q1会产生(耗散)大量热量。 (约80摄氏度)。 但在某些情况下、我发现电池未充电。 我已经测量了输入电源电压、发现它为12V、这是正常的。 然后、我测量电池浮动电压。 我发现、在某些电路中、它是0.5V、在某些电路中、它是3V、在某些电路中、它是11.7V。 我已经检查了导通性、没有什么是短路的。 那么、获得这种意外的电池浮动电压的可能原因是什么? 我的设计是否有任何缺陷或 IC 是否有故障(但请记住、IC 未显示任何短路)。
我还发现在这些电路中,在某些电路中,电池正在充电,但产生大量热量。 但是、正如我之前提到的、它现在不会充电、并提供意外的电池浮动电压。 热量是否可能会损坏充电 IC?
在另一个电路中、电池仅消耗100mA 电流、电池(7.4V、6600mAH 锂离子电池)不充电。 我们已经检查了电池电压、发现电池电压高于6V、这意味着电池不应在涓流模式下充电、而应充电@600mA。 我们还检查了 IC、它不是很短。 上述问题的可能原因是什么。
我要附上我的原理图和一些与电路相关的图像。