This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:解释 TPD (f)

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3890
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823475/tps3890-explain-tpd-f

器件型号:TPS3890

您好、员工

TPS3890说明 TPD (f)

数据表(SLVSD65A)第11页介绍了"感应(上升)至/RESET 传播延迟"(TPD (r))的说明。
这样就可以理解/reset 使无效的时间调整。

但是、数据表中没有"检测(下降)至/RESET 传播延迟"(TPD (f))的说明。
由此发出/reset 的机制(方法)未知。

是否可以提供解释 TPD (f)的材料?

※应用手册中没有 CT (SBVA047)
对/reset assert 进行了说明。
没有对使用 CT 的/RESET 有效的说明。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain、

    请参阅下面随附的时序图。 TPD (f)与 TPD (r)类似、但当 SENSE 进入 UV 条件并将下降沿置为有效时。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Abhinav San

    感谢您的快速回复。
    请检查答案。

    问题是、在连接电容器以调整到 CT 端子的延迟时、TPD (f)的工作情况。

    查看图1中的时序图、可以看到 TPD (r)和 TPD (f)同时延迟。

    根据数据表第11页的公式1计算 TPD (r)的延迟值、
    此计算出的延迟值是否对 TPD (f)有效?

    TPD (r)= TPD (f)

    例如、如果公式1中的 TPD (r)为100usec、则 TPD (f)是否也为100usec?

    ※我知道、当 CT 端子设置为打开时、
      上升和下降之间的延迟时间因 TPD (r)=18US (典型值)和 TPD (f)=25usec 而异。

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能回答这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自助餐厅、

    我的第一个本能是、第11页的公式1同样适用于 TPD (f)、唯一的区别是 TPD(r)(nom)到 TPD(f)(nom)的变化。 这会略微改变该值、但仍会反映公式1中的值。 话虽如此、我需要对其进行研究、以确保100%正确。 我将进行一些计算、看看我们是否有任何匹配的测试。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Abhinav-san

    感谢您的评论。
    请确认。
    此致
    自助餐厅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain、

    很抱歉耽误你的时间、但请按照我的上述建议操作。

    谢谢、

    Abhinav。