This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV61046A:TLV61046A

Guru**** 2536160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61086, TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824763/webench-tools-tlv61046a-tlv61046a

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件:TLV61046TPS61086

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、请就电源 IC TLV61046向我提供帮助。 我使用输入电压= 2~3.5V (直流)、输出电压= 12.5V (直流)的 TLV61046、当我在负载电流约为50mA 的情况下添加电阻器负载时、运行良好。 当我添加 OLED 负载时,负载电流范围为30~ 40mA,电感器发出啸叫声,为什么会产生剂量,解决方案是什么? 请帮我,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    您能不能帮助您通过线圈捕获 Vin、Vou、SW 的波形? 我们可以通过详细信息进行更好的分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minqiu

    感谢您的回复

    我有一张 Vout 的图片、SW 波形现在可以立即发送

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    根据 SW 引脚的波形、负载或环路不稳定。

    请确认加载条件。 OLED 易于替换、具有恒定电阻、负载为大约50mA?Ω

    如果问题仍然存在、请分享有关电感和 Cin、Cout 的信息/器件型号。 感谢您的理解~

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Minqiu!

    2019年7月26日16:28:52的波形为 Vout、如果我在 Vout 引脚处添加大电容器、波形将很好、但电感器发出的啸叫声仍然发出。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu:

    是的、也就是说、对于恒定电阻(电阻器)、则不存在电位差。

    OLED 负载不稳定、但必须在我的项目中使用、在这种情况下、我应该怎么做?

     此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    如果负载不稳定、转换器将在继续模式和离散模式下工作。 电感电流或 Cout 电压将存在低频纹波。 这是噪声源。

    更大的 Cout、合适的电感和更好的布局可以有所帮助。 它们现在有什么价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu:

    Cout 值为22uF/25V、我尝试使用 Cout 1000uF/35V、并且存在 issue

    适当的电感值为10uH/1A

    布局作为附件图片

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu:

    在 OLED 负载下(负载不稳定)是否有任何其它替换部件?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minqiu

    我按下错误的"已解决"按钮、但我仍在等待您的响应

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    您可以用1000uf 电容器捕获波形吗? 引脚和 Vout 的电压。 时间轴可能约为10us -50us /div

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu:

    这是1000uF 电容器加 Vout 的波形(通道1 -黄色)

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu:

    这是 Cout 为1000uF 的波形 SW。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nh:

    Vout 看起来稳定、噪声是由 OLED 间歇性工作引起的。 您是否可以添加交流耦合的 Vout 波形以确保 Vout 稳定?

     我建议您查看具有强制 PWM 模式的 TPS61086。 转换器将保持开关状态、频率将保持稳定。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61086.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu:

    波形的交流耦合是稳定的。 由于 TPS61086的输入电压为2.3至6.0V ,因此无法在我的项目中使用。 我的项目使用2.0 - 3.5V 的电源。

    TLV61046A 有其他用途吗?  这种口哨是否会影响部件的使用寿命?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    由于 TLV61046内部具有 PFM 模式、因此很难根据 TLV61046A 对其进行修改。

    根据您的波形、存在大开关噪声。 您可以在 Vout 引脚和 GND 附近添加一个小电容。 它可能会提供一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu:

    感谢您的帮助、我将尝试这样做

    最好的 Reagards!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    好久不见。 是否有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu:

    我仍在努力做到这一点。 当我为输入和输出使用更大的电容器时 、哨音更小、但仍然存在、我将尝试使用更大的电感器。

    感谢你的帮助

     此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu:

    声音小一点、但仍然存在、我使用的是 Cin 15uF、ESR 3欧姆。 COUT 22uF、ESR 60m Ω。 长10uH 168m Ω 1.26A。 也许 无法阻止这种声音

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    感谢您的更新。 很高兴看到噪声更小。 在不稳定的负载下、很难使系统保持稳定。

    您是否曾尝试添加小电容(1uf 或100nF)以使来自 Vou、Cout、GND 的闭环尽可能短? 它可能会提供一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu:

    您建议使用 TPS61086,我能收到样片吗?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    您可以在 TI.com 中查看该样片是否可用。

    我将邀请 TPS61086专家检查它是否可以为您的应用避免噪声。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    TPS61086具有 FPWM 模式、但最小输入电压为2.3V。 可能无法覆盖整个输入电压范围。

    此外、您的电感类型是什么? 如果您选择集成电感、噪声可能会更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu:

    今天的测试结果,OLED 的截屏也存在。 线圈的尖叫声不会产生干扰

    感谢你的帮助

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanh:

    很高兴看到它能提供一些帮助。感谢您的友好话语!

    对于 OLED、我建议您向制造商寻求帮助、以查看是否有任何 OLED 解决方案。