尊敬的:
在测试 LM5141-Q1EVM 时、我会发现一些问题。
在轻负载或极低负载条件下、随着 Vin 的增加、Iin 会降至0、我认为这会进入待机模式。 在这种情况下、我可以看到 Iin 中的脉冲、频率约为2.5kHz、当 Vin 增大时振幅较低、当 Vin=12V 时为264mA。 问题是什么?
在轻负载或极低负载条件下、引脚会 随着 Vin 的增大而减小;而当负载增大时 、引脚 会随着 Vin 的增大而增大、那么、什么会导致差异?
3. 随着负载的增加,当输入电压略高于5.5V 时,输出不是5V,而是4.8V 或更低。 问题是什么? 我曾猜过5141的 dutymanx、但 Vout/Vin 高于80%。 我的测量值是否错误?
当我改变负载时、为什么 Vin 会产生纹波、纹波振幅与 Vin 成正比?
此致
Wenyi