This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有适用于 Vin=-48V、Vout=12V、P=1.4KW 的建议解决方案?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825372/any-suggested-solution-for-vin--48v-vout-12v-p-1-4kw

主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC28950UCC27714

您能不能提供将-48V 转换为12V、功率为1.4KW 的解决方案建议吗? 非隔离式解决方案是首选。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki Li、

    对于-48V 至+12V 116A 转换器、我强烈建议您考虑相移全桥转换器拓扑、即使您不需要隔离、也可以始终将输入和输出接地短接在一起、以在不需要隔离的情况下打败拓扑的固有隔离、 但变压器会为您带来很多好处。  变压器的匝数比使您能够在大部分开关周期内传输电流、从而更大限度地减小峰值电流、实现1.4kW 能量传输、并简化从-48到+12V 的反转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    谢谢你。 是否有适合此应用的参考资料? 我正在尝试使用 UCC28950/UCC28951来解决这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    很抱歉、我在这里耽误了很长时间、因为我认为这个帖子已经得到支持、所以我错过了您的帖子。

    TI 没有1kW+功率级别的任何参考设计。 我随函附上了一些可能会有所帮助的一般性指导。

    http://www.ti.com/tool/PMP5568

    http://www.ti.com/tool/PMP8606

    您可以订购 UCC27714 EVM、该 EVM 使用 UCC28950/51控制器、其600W、400V 输入12V 输出

    但愿这些帮助。

    此致

    Peter