This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:关于 VFB 电压

Guru**** 2538220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824893/lm3478-about-vfb-voltage

器件型号:LM3478

您好!

您能告诉我 LM3478 VFB 电压吗?

在空载或轻负载条件下、
出现输出电压高于设定值的现象。

VFB 电压在轻负载时是否发生变化?
客户希望了解轻负载时的 VFB 电压行为。
请 给我建议。



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    感谢您发帖。  VFB 不随负载变化。 数据表 EC 表中给出的变化主要是由工艺公差和温度漂移引起的。  这里不是一个因素。

    您观察到的基本上是由最短导通时间引起的。  在轻负载条件下、当电路进入非连续导通模式(DCM)时、占空比不再由输入与输出电压决定。  占空比将与功率级别成正比。   

    D (DCM)= sqrt (2x Fsw x Lm x Po) /Vin

    理想情况下、当 Po 降至0W 时、D (DCM)应降至0%。  然而、升压控制器有一个"最短导通时间"、此时间也许大于所需的占空比。  因此、当它切换一次时、它比负载传递更多的功率、额外的能量将进入输出电容器、从而略微提高输出电压。  然后、循环可能会在接下来的几个周期内终止 PWM、以等待 Vout 下降。  您最终会得到稍高的纹波电压和直流平均值。

    希望这能澄清。

    谢谢、

    应用 工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XI-SAN、

    感谢您的友好支持。
    客户正在使用 LM3478设计 SEPIC 电路。

    使用条件:
    VIN=8V~30V、Vout=14V、Iout=0A 或1A

    在 Vin=24V、Vout=14V、Iout=0A 时出现问题。
    VREF 电压高于电气特性规格。
    输出电压也会略高于设定的电压。
    客户正在寻求基于电路常数和原因理论解释的计算方法。

    我想向您发送原理图和波形。
    并在 E2E 上使用电子邮件或直接消息发送它们。
    请告诉我您的联系信息吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我是否可以让您在您所在的区域找到 TI FAE 或销售人员、并让他们通过内部电子邮件将文件转发给我?  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yohao-San、

    感谢您的响应和友好的支持。
    我将联系 TI FAE。
    之后、它将被发送到原理图。

    这之前还有一个问题。
    您描述的公式是否适用于 SEPIC 电路?

    “D (DCM)= sqrt (2x Fsw x Lm x Po) /Vin”

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yohao-San、

    我被发送到 原理图和经过 TI 日本的波形。
    您是否收到了 TIJ 消息?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuku-san、

    是的、我收到了这些信息。   我将通过电子邮件回复您、并将其复制给您。  基本上、Vref 不随负载变化。  VREF 位于 GM 放大器的同相输入端、FB 位于反相输入端。  您看到的是闭环行为。  只有当放大器具有无限增益时、才能得到 VFB=VREF。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yohao-San、

    感谢您的友好支持。
    让我来讨论 FB 引脚波形。

    我认为原因是 轻负载时的传导模式不连续。
    因此、我预计 VFB 电压会隐藏在纹波中。

    轻・条件下以5 μ A 的 DCM 运行
    1.脉冲跳跃操作和开关停止
    2.输出压降
    3.μ A 在最大占空比下恢复开关
    4.Ω OVP 是由于负载响应缓慢所致

    由于重复上述操作、因此会获得此类波形。
    我的想法是正确的吗?

    客户必须解释 VFB 引脚的波形。
    客户还想解释为什么 Vout 高于设定的值。
    您能给我建议吗?




    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    正如我提到过的、这是由有限的 GM 增益导致的误差。  正如我之前提到的、只有当增益为无限时、VFB=VREF=1.26V。  这与非理想运算放大器类似、其增益会限制精度。

    重复的斜升不是因为触发 OVP。  这是因为环路响应时间和延迟会导致电路在停止前切换额外的周期。  然后电压下降、电路再次开关几个周期、重复该模式。

    希望这能澄清。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我是否可以假设问题已解决?  让我关闭这里的主题、但您可以通过添加新帖子来重新打开它。

    谢谢、

    Youhao