This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:学习周期

Guru**** 2545520 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823558/bq27426-learning-cycle

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:GPCRB

尊敬的先生:

请确认以下问题。

1. FCC 何时更新?
2.在我们的产品中、SOC 在接近端电压(3.3V)时跳转(5 -> 0%)。 我应该怎么做才能避免跳跃(5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1 -> 0%)?
3.是否有任何方法可以检查检测到的放电、充电和弛豫测量算法(例如标志等)?
4、产品的电流消耗如下。

e2e.ti.com/.../190724_5F00_Consumption-current.xlsx
  我应该将电流阈值和放松时间设置为多少值?峰值电流是否会影响对每个放松模式的检测?

此致、
Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FCC 主要在电网点以及充电开始和结束时进行更新。 放电开始和结束时、以及温度变化超过5摄氏度时。

    2.这种跳跃是在室温下还是在低温下发生。 如果室温、则表示监测计未正确学习。 如果温度很低、则需要使用我们的在线工具 gpcrb 优化监测计。 此外,请确保位寄存器中的 bat_det 标志已设置。

    3.在充电模式下,DSG 标志将被清除,CHG 将被置位。 当处于 DSG 和休息模式时、DSG 标志将被置位。 没有指示 REST 的特定标志。

    4.quit 电流阈值决定监测计处于静置模式。 当器件处于 I LOW POWER 状态时、应将其设置为略高于流耗的值。 如果器件的低功耗状态为20mA、峰值为100mA、则应将关断电流设置为约25mA、以便器件能够进入静置模式。 在此示例中,DSG 电流阈值应设置为30-35mA。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx San:

    2.在室温下进行测量,并设置 BAT_DET 标志。
    是否有其他原因导致跳转?

    此致、
    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx San:

    请尽快回复我在第二天向您询问的问题。

    此致、
    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki-San

    我相信您一直在与我们的工程师离线合作解决您的问题。 我建议简化支持、并将您的请求保持在一个媒介中、以避免混淆。 您需要确保正确学习并启用平滑功能。

    谢谢

    Onyx