This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A 中的 VC 和栅极不稳定

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, LM431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823893/tps23753a-the-vc-and-gate-are-unstable-in-tps23753a

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: LM431

我使用此部件构建了一个 PD 板、当我连接到 PSE 板时、PSE 板 可以在 0级中对 PD 板进行认证。 但 VC 和栅极不稳定。 波形如下所示

你有什么意见不是这样的吗?

谢谢

David

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的屏幕截图。 您能否提供系统的原理图供审核? 这将帮助我了解您如何设置系统以及检查组件值。 如果没有这个问题,很难肯定会造成这个问题的原因。  

    此外、您能否捕获 VDD 和 Vout 上的启动序列? 我很好奇地想知道这些引脚的行为是如何的、这是否可以告诉我们更多信息。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    设计概念是5V/7W 输出

    最后,我发现原理图设计有问题(请参见随附的文件),我还发现 TPS23753A 损坏。

    行为是这样的

    1.当 BAV99设计错误且我插入 PoE 注入器时、没有5V 输出、TPS23753A 损坏

    2.当我先返工 BAV99、然后再插入 PoE 喷油器时、5V 输出正常

    请帮帮我

    1、造成 IC 损坏的原因

    2. BAV99电路的用途是什么

    3.查看原理图

    谢谢  

    e2e.ti.com/.../CA_2D00_NF21A_5F00_PD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供原理图。 很抱歉听到电路板损坏。  

    BAV99具有较小的正向电压、较大的击穿电压和低电容。 当连接到原始配置时、阳极(引脚1)看起来像连接到电感器之间的较高电压。 阴极(引脚2)在其与地之间有一个电容器和 LM431。 这里的电压可能足以放电。  

    而当您翻转器件以便将阴极连接到更高的电压时、BAV99具有较大的击穿电压、可防止任何电流流动。

    通常、该器件用于 ESD 保护、因此放电的路径更安全。 我发现本文讨论了 BAV99在用作 ESD 保护器件方面的工作原理:

    http://www.ti.com/lit/an/slva898/slva898.pdf

     

     但是、所有这些都发生在变压器的输出侧、因此 IC 损坏的另一个原因。 除非光电二极管传输错误的反馈、否则可能会损坏 IC。 我将更深入地探讨您的原理图、我们可以进行更多讨论。 您对此有任何疑问吗?  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我查看了您的原理图、并找到了我想与您分享的内容。 TVS 二极管(原理图标签:EKPD502)的额定电压为64V。 我们通常说设计58V TVS 二极管、因为如果电路受到浪涌的影响、58V TVS 会将电压钳制在89伏左右。 IC 的额定电压最高为100V 因此、使用额定电压较高的 TVS 可能会导致钳位电压较高、可能高于100V 最大值 这可能会损坏 IC、我认为这是本例中的来源。  

    您是否能够尝试其他电视? 如果 您需要建议、 TPS23753A EVM-004使用 SMAJ58A。

    此致、

    Michael Pahl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    感谢您的评论、我将对此进行检查

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想就这个问题与您联系。 您是否有机会检查 TVS 二极管? 我希望确保您的项目设置成功。  

    如果我在几天内没有收到您的回复、我将假定您的问题已得到解答、我将关闭此主题。 请告诉我您的进度、我们可以从那里继续。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    很抱歉耽误你的答复

    目前、我还没有发现任何 IC 损坏、而是使用 P4SMAJ64CA、为了 安全起见、我将在下一次生产中将 TVS 更改为 P4SMAJ58CAG

    谢谢

    David