This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:小信号模型、KE 值

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820684/ucc28780-small-signal-model-ke-value

器件型号:UCC28780

您好!

我想知道 TI 能否提供数据表中提到的"KF"值(图37)。 AAM 环路中 ACF 的小信号模型)。

谢谢、

多明各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、多明各、

    我查看了数据表、找不到该信息。  我已将此问题转发给应用团队、以便进一步调查。

    我只是想让大家知道我们正在进行这方面的工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damingo、

    请注意、已为此问题指派了应用工程师、并正在为您进行调查。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、多明各、

    很抱歉耽误你的答复。 找到正确的信息需要一些时间。

    UCC28780数据表中图37的简化模型中由 Kf 表示的 Bulk 电压到次级电流传输函数如下:

     此公式中的术语在数据表中的不同位置定义。 此公式(及其他公式)的推导在 APEC 2019上由 Pei-Hsin Liu 提供的一篇论文中进行了讨论:

    P. Liu、"转换模式和突发模式下有源钳位反激式转换器的小信号分析"、2019年 IEEE 应用电源电子会议和展会(APEC)、加利福尼亚州阿纳海姆、美国、2019年、 第241-248页。

    遗憾的是、我无法直接提供该白皮书、因为它受版权保护、但您 可以通过 IEEE 获取该白皮书。

    此致、
    Ulrich

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你