This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:PoE 开关在连接时进行复位

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825303/tps2378-poe-switch-makes-reset-when-conneting

器件型号:TPS2378

早上好、

 

我们遇到的问题是:

 

使用此电路时,设备从 PoE 交换机开始,但如果我们连接多个交换机,电流缝隙会太高?

如果我连接(热插拔)、第二个器件(RJ45)在第一时刻全部关闭。 有时它会返回、有时什么也不起作用。

TPS2378的浪涌电流功能是否不用于电源启动? 我需要什么才能使它正常工作?

 

U_Wide PoE und GND_PoE 是 RJ45处的 PoE 电压。

U_Wide _in 提供辅助电源(未使用)

U_Wide 是跟随器件的电源(额外100µF μ A 容量和大约 100mA 至200mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    感谢您的提问。 您是否 需要双输入以实现冗余、或者您是否希望两个端口都能通电? 如果您希望它们都能供电、它们是为相同的负载还是不同的负载供电?

    感谢您提供原理图!

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我想在这篇文章中与您联系。 我想问您是否有机会查看我的问题。 我想确保您为取得成功做好了最好的准备、因此请告诉我上述信息、我们可以从那里继续。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我想就这个问题与您联系。  我希望确保您的项目设置成功。  

    如果我在几天内没有收到您的回复、我将假定您的问题已得到解答、我将关闭此主题。 请告诉我您的进度、我们可以从那里继续。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl