This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520AQDWRQ1

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172334/ucc21520-ucc21520aqdwrq1

器件型号:UCC21520

尊敬的 TI 团队:

我使用双通道栅极驱动器 IC "UCC21520AQDWRQ1"来驱动相移全桥拓扑的 MOSFET (输入电压为400Vdc、输出电压为175Vdc)。 在 MOSFET 关断期间、我观察到 MOSFET 的 VDS 尖峰。   在 连接到 IC (OUTA 引脚)的 MOSFET 的 VGS 引脚中观察到振幅较低的类似尖峰。 奇怪的是、我在 IC 的输入引脚(INA 引脚)上观察到这种尖峰。 该尖峰与7V 一样大、施加到引脚 INA 的标称电压为+3.3V。 由于 INA 引脚连接到微控制器 PWM 引脚、它会由于+7V 尖峰而损坏。

由于驱动器 IC "UCC21520AQDWRQ1"具有8kV 的增强型隔离、是否有可能通过隔离将尖峰从 OUTA 引脚传输到 INA 引脚?

谢谢!

Shritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shritesh、

    您能否提供 栅极驱动器的原理图和显示栅极驱动器运行情况以及您看到的尖峰的波形?  

    此致、
    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Waveforms with distortion in PWM waveformClean Pulsese2e.ti.com/.../Gate-Driver-Circuit.pdf

    您好、Krystian、

    非常感谢您的回答。

    我已将栅极驱动器电路的原理图作为 pdf 文件附在这里。  

    我还添加了两个图像:-

    未连接电源板时的图#1{单一黄色波形}PWM 输入波形。

    图#2{变压器初级电压(蓝色)和 PWM 脉冲(粉色)}PWM 波形(连接电源板时)。 在第二个波形中、您还可以看到变压器上的波形。 请注意、我在变压器输入中的交叉期间观察到尖峰。 当直流链路电压升高时、该尖峰会增大。

    谢谢、

    Shritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在调查您的问题、并将很快与您联系。  

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shritesh、

    您能否分享您的布局图? 栅极驱动器走线和变压器是否靠近? 我认为由于变压器的接近、存在与布线耦合的噪声。 噪声脉冲似乎与变压器开关保持一致。  

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Krystian 确定问题。 上图显示了电路板的代表性布局。 正如您正确识别的那样、变压器和栅极驱动器布线之间可能会发生耦合、因为它们非常接近。

    您有什么建议来避免将来出现这种耦合?

    谢谢、

    Shritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shritesh、

    有一些改进、例如最大限度地缩短布线长度、使去耦电容器靠近栅极驱动器、以及可能将栅极驱动器移至远离变压器的位置。 根据您的图片、该传感器是否位于单独的 PCB 上、并插入到垂直安装的插头中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian、

    如您正确识别的那样、栅极驱动器位于单独的电路板上、可使用板对板连接器插入电源板。

    非常感谢您的建议。 这将对我的下一个设计有所帮助。

    谢谢、

    Shritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shritesh 确认。

    此致、

    Don