This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65142:TPS65142 VFLK 和 VGHM 可以悬空吗?

Guru**** 2508145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825318/tps65142-tps65142-vflk-and-vghm-can-floating

器件型号:TPS65142

尊敬的:

我们看到了 TPS65142数据表典型应用、VFLK 引脚和 VGHM 引脚是否悬空?

还是 MCU GPIO 控制 VFLK?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sirs:

    此客户还存在以下问题。

    1.我可以使用 TPS61542来替代 Skyworks / AAT2823吗?
    2. VFLK (引脚22):它是否需要或不需要添加外部上拉/下拉电阻器、电阻器的值?
    3、VGHM (引脚24):此功能适用于什么应用?
    4. OPI (引脚30):R10的电阻值?
    5. Xao (引脚7):禁用时上拉3.3V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sirs:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年8月13日之前回复。

    谢谢、

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、我们没有 AAT2823信息、无法告知更换是否可行。

    其他问题将由专家在8/16/19时提供支持。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    2和3。 VFLK 是电压整形控制信号、VGHM 是输出。 当 不需要此函数时、两者都可以悬空。

    4.  R10和 R3是  Vcom 输入电压的 AVDD 分压器

    5. XAO 是开漏输出,用于监控内部产生的复位

    此致、

    Costin