This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603EVM:关于同步开关抖动

Guru**** 2513725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603, LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825268/lmzm33603evm-about-synchronization-switching-jitter

器件型号:LMZM33603EVM
主题中讨论的其他器件:LMZM33603LMZM33606

您好!

客户正在使用 EVM 评估 LMZM33603。
对评估结果有疑问。

评估条件为:
VIN=24V、VOUT=5V、 同步输入:400kHz (高=5V、低=0V)

400kHz 的同步频率能够正常运行。
但是、开关抖动很大。

包络模式的示波器测量结果为50nsec。
客户希望减少抖动。
您能告诉我如何改善抖动吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    您能描述一下您的负载情况。 当系统处于 DCM 和 CCM 之间时,开关节点可能是比特流。 这与我为 LMZM33606提供的说明类似。

    我还提供了一份应用手册 、该手册可能有助于提供抖动参考。 请注意、该电源模块使用峰值电流模式 IC。 由于电感器可能会因不同的输出值条件而过大、因此不能做太多工作、并且更容易受到抖动的影响。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy - San、

    感谢您的支持和消息。
    我还没有收到他们的回复。
    我向客户强烈推荐。

    此致、
    Yusuke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy - San、

    感谢您的友好支持。
    客户更改了负载并检查了抖动。
    但是、抖动的幅度并不取决于负载。
    客户希望尽可能减少抖动。
    是否有任何好的方法?

    e2e.ti.com/.../LMZM33603-waveform.pdf

    此致、
    Yusuke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    让我为您将此 EVM 带至实验室并进行正确操作。 我将在明天结束前再次与您会面。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy - San、

    感谢您的大力支持。
    我很期待收到您的回复。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我使用该电源模块的内部 IC 测试了 EVM 上的同步功能。 同步产生的抖动仍然存在、抖动约为25-30ns。 我相信这是 IC 的一部分、遗憾的是、这可能无法修改。

    此致、

    Jimmy