This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:TPS62933 -电感器选择

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173667/tps62933-tps62933---inductor-select

器件型号:TPS62933

你好。

我使用 TPS62933DRLR 为一个电源供电。 我的负载具有以100mA 恒定电流和1A 脉冲电流运行的特性。 与无线电类似。
在 webench 中、我的仿真建议使用一个电感器3.3uH 和9A 皮。 BTH 当 I calculate 遵循数据表时、我的电感器结果为3.3uH、电流为2A pico。

有什么区别? 仿真器是否有任何安全裕度或任何特定详细信息? I θ´m 在2.2MHz 下运行、我的输入范围为5V 至30V、输出电压为4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Romulo

    只是为了确认您的应用的输入是5V 至30V? 为什么输入具有如此大的范围? 我可以知道您的终端设备和 TAM 吗?  

    实际上、在设计电感器时、我们将最大负载视为3A、然后选择电流比 K (建议0.2~0.6)。 之后、我们将选择峰值以避免饱和。  

    随着 Vin 升高、电感电流的峰值将增大、因此在选择电感值后、您可以考虑最大 Vin。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我的源项目是以通用方式完成的、因为它需要在三个不同的输入范围内运行、即5V 至15V、9V 至24V 和12V 至30V。

    在我的计算中、我考虑了 K = 0.4、FSW 2.2Mhz、输入电压30V 和电流1A。


    计算结果为4.3uH。


    我的 Delta IL 0.4 [A]结果、IL 1.2 [A]峰值结果和 IL RMS 1.01 [A]结果。

    那么、我能否考虑具有什么峰值电流和饱和电流的4.3uH 电感器?

    最大电流消耗[1A]+峰值电流[1.2A]+安全裕度[30%]? 2.86A +/- 3A 饱和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Romulo

    感谢您的反馈。 以下是我的评论:

    1."假设 K = 0.4、FSW 2.2Mhz、输入电压30V、电流1A"、请考虑电感器计算的电流3A、因为我们的补偿在器件内是固定的、我们在设计中考虑3A。 因此、当您选择 K=0.4时、请使用3A 进行计算。

    2.关于输入30V、您是不是说恒定输入值可以是30V? 我想知道、当输入电压为30V 时、输入是否有可能出现尖峰。 我们的器件是30V 器件、如果尖峰超过32V、则有损坏器件的风险。

    3. 2.86A+3A 适合此设计。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将在计算
    
    峰值大于30V 的风险时使用3A、我将考虑它。
    
    感谢您的回复