This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630-Q1:能否获得仿真结果?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23630-Q1, LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167665/lmr23630-q1-can-i-get-simulation-result

器件型号:LMR23630-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR23630

您好、TI 专家、

由于现场问题、我的客户现在测试了 LMR23630-Q1。

他们希望获得仿真结果、以便与故障比较。

我已经在 TI 网站上进行了 webench 测试、但我只在很短的时间内获得了结果。

您能否根据以下条件检查仿真结果?

部件号:LMR23630AFQDDRQ1

输入电压:12V

输出电压:7V、3A

此外、我想知道、如果我像下面的屏幕截图那样缩放输出电压、我可以看到脉冲输出。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase:

    您可以使用 PSpice 来仿真 LMR23630的行为、它可以支持5ms 之类的长时间仿真、还可以缩放软件。  

    但通常、小比例的故障现象无法通过仿真重现。

    您知道问题是什么吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的支持。

    他们遇到了客户的故障问题、因此他们想要比较故障器件和理想情况之间的波形。

    总之、我从 LMR23630产品页面下载了 PSpice 仿真文件、并更改了一些值以使输出电压为7V。

    但我无法对其进行仿真。 有问题、但我找不到。 请帮帮我进行仿真。 (我使用了稳定状态原理图。)

    e2e.ti.com/.../LMR23630AF.zip

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让我检查并稍后回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参见以下结果, 我从 LMR23630产品文件夹下载 pspice 模型,并设置相同的参数。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最后一个仿真是使用 FPWM Versin DRR、下面是 DDA 结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的支持。

    您能否共享您仿真的文件? 然后、我可以使用不同的参数对其进行测试。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请尝试此操作

    e2e.ti.com/.../LMR23630ADDAR.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的支持。

    打开 DSN 或 OPJ 文件时出现“I checked error message (我已检查错误消息)”。

    请帮帮我。 我将使用 PSpice for TI 2020。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以尝试一下、也可以通过以下链接下载表单:

    www.ti.com/.../snvmat9

    e2e.ti.com/.../snvmat9.zip

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的支持。 我的客户仍会检查仿真文件。 如果我有更多问题、我将发布另一个主题。

    此致、

    Chase