This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电池化学成分设置

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174121/bq40z80-battery-chemistry-setup

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

尊敬的 TI 团队:

我们最近开始使用基于 BQ40Z80的 BMS 设计、我们首先要设置正确的电池化学成分。 尽管我们使用的电池不在 BQstudio 中的电池化学成分列表中。 (容量为1030mAh 时为4.45V)

我们是否有办法制造我们自己的电池化学成分? 如果是、我们如何开始该过程。  

是否需要设置电池化学成分、或者我们能否输入保护器侧所需的特定电压和电流值?

此致、

Patryk Szczesny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patryk、  

    CHEM ID 必须上传才能使监测计正常工作(监测计精度)除非保护基于监测结果(如过充)、否则 CHEM ID 与保护无关。

    您应该使用 GPCCHEM 工具来查找您的 ID、如果没有与您的单元格匹配良好的 ID、则如果您将单元格发送到我们的实验中、我们可以创建 ID。 您无法创建自己的化学 ID、因为中的信息是专有的。  

    您可以在 BQ40Z80常见问题解答页面 上找到一些有用的信息:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127899/faq-bq40z80-faqs?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应 Wyatt。

    我明白了。 我将回顾这些内容并按照其步骤操作。 我相信 BMS 的这个版本不需要监测功能、这就是我提出问题的原因。 我们需要暂时设置初始和基本 OV、UV、OC 和 OT 保护。

    我也很不喜欢从 TI 购买 bqStudio 软件。 在阅读技术文档时、我慢慢地掌握了这一点。

    发送电池样本。 我们是否需要遵循这样的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Patryk、

    如果您只需要基于电流、电压和温度的保护、则无需配置所有监测。

    它可能需要很多时间才能熟悉、这需要时间。

    运行 GPCCHEM 工具后、如果未找到任何匹配项、您可以将提交给工具的数据发送给我们、我们将审核并确保所有内容都正确无误。 如果校正后仍然没有匹配项、我可以在 PM 上更详细地分享该过程。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的反馈。

    好的、我慢慢熟悉了软件和器件、希望我能够配置这些基本的保护配置。

    对于化学电池 ID、在完成样品并完成 GPCCHEM 后、如果我没有得到任何匹配结果、我会通过 PM 通知您。

    谢谢、

    Patryk Szczesny。