This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH12000W:输出切换周期为~ 80ms

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH12000W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821676/pth12000w-output-toggles-with-80-ms-period

器件型号:PTH12000W

PTH12000W 配置为5V 输出。  大多数采棉头工作正常。  至少2个单元发生故障、输出切换轨到尾、周期为~ 80ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    似乎器件正在进行过流保护。 您能否提供有关您的状况的更多信息? 您是否以最大输出电流运行模块? 我想在我的工作台上运行一些测试、看看我是否可以复制该行为。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro:

    我还认为这可能是过流响应。  但显示的波形是在10mA 负载下获得的。  我还在没有任何外部负载的情况下测量了该单元。  我有两个运行方式类似的单元。  是否会发生一些损坏、以便过流检测始终处于活动状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    我在各种负载下在工作台上进行了一些测试、该模块未显示任何异常行为、如您提供的波形。 我进行了以下设置:

    • 输入电压为12V 的电源
    • 5V 输出电压、Rset = 280 Ω
    • 输入电容= 100uF (电解电容)
    • 输出电容= 100uF (电解电容)

    您能否分享您的应用原理图? 输入和输出组件? 此外、还有任何抑制组件?

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro:

    如果您复制了我们的设置、我认为问题不会出现。  我们已经构建了数百个单元、只有2个单元显示了问题。  但在平均时间内、这是我们的应用电路。  两个装置上的问题是稳压器显示为 U81。  一个几乎相同的实例化 U17 (设置为3.3。 V)在 U81 (设置为5.0V) 发生故障的同一模块上工作正常。

    如果能深入了解可能的故障模式、将不胜感激。

    谢谢、

    卡尔·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro:

    有没有关于此故障的更新或理论?

    谢谢、

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    当 VOUT 节点上没有预偏置电压时、PTH12000W 输出电压可能会定期下降、因为该器件会主动控制启动时的预偏置输出。 此功能可控制高侧功率 FET 在前~20ms 内的运行;此延迟可确保模块不会从输出总线灌入电流至接地。 从高侧 FET 到连续低侧 FET 灌电流的预偏置转换控制是电压骤降(如您提供的波形所示)。

    当 VOUT 轻负载时、稳压输出电压产生的负脉冲可在~20ms 出现、下降电平会发生变化。

    VOUT 上的大电容和元件数量会导致反馈响应缓慢、从而导致输出不稳定、从而进入过流保护。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro:

    您描述的条件不是 AM 测试的条件: 所绘制的图仅对 DUT 施加12V 电压、从电源到抑制的电阻为100R、从 Vadj 到 GND 的电阻为280R。  对于开路响应、输出端只有一个示波器探针。  对于10mA 负载、DUT 也被连接至一个电子负载、BK 高精度型号8540。

    因此、对于我们的测试:

    • 没有预偏置
    • 存在大输出电容
    • 没有过流负载。

    谢谢、

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    看起来、大输出电容可能是根本原因(大输出电容可能会减慢反馈响应)。 您是否能够降低当前应用中的输出电容器? 查看数据表中指示建议输入和输出电容器的第8页。
    您能否提供有关输出电容器的更多信息? ESR 额定值? 供应商器件型号?

    让我们再看看一件事:您能否在无负载和10mA 轻负载条件下提供输出电压和输入电流的示波器截图?

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro:

    正如我在前一篇文章中所说的、绘制的图是在没有外部电容的情况下绘制的。  我不能将电容降低到任何值以下。 同样、这些是几百个有问题的单元中的两个单元。  我们相信应用程序是正确的。

    作为参考、输出电容为:Nichicon UCL1V101MNL1和并行 Murata GRT188R61E106ME13D。  输入电容器是两个并联的相同电容器。

    我将获取 Vo/输入电流测量值、并在明天回答这些测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    首先、确保我们关注的是相同的问题、并清楚了解您的应用。
    您的两个模块出现故障。 提供的示波器截图没有外部负载和10mA 的轻负载。 此外、测试时未连接输出电容器(获取波形)、即使您的应用原理图显示已连接输出电容器、并且在之前的帖子中仅显示"无外部负载"。 此外、可以说、您之前所说的(见下图)是一个拼写错误。



    好的、我们将查看这些波形并继续解决该现象。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro:

    您是对的、这是我之前的陈述中的一个拼写错误; 我本来是说过"它们不是大输出电容"。  在所附的图中、黄色线迹表示输出电压、青色线迹表示输入电流。  输入电流在输出电压斜升期间显示一个小斜坡、这可能是由于模块上电容器的充电。  

    当输出崩溃时、有一个大输入电流脉冲。  这让我想知道死区时间控制是否可能发生故障、并且两个开关都同时打开。  这可能是输入电流脉冲的原因、并可能触发过流检测。  这是可能的吗?

    这些模块确实出现了故障,我们如何提交这些模块进行故障分析?

    e2e.ti.com/.../10mAMeas2019_2D00_08_2D00_02.zip

    e2e.ti.com/.../NoLoadMeas2019_2D00_08_2D00_02.zip

    谢谢、

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    当然、请直接通过 a-iraheta@ti.com 与我联系

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    我没有听到你的反馈。 由于不活动、我将关闭该线程。 但是、如果您想提交模块进行故障分析、请直接通过 a-iraheta@ti.com 与我联系。

    此致、
    Alejandro