PTH12000W 配置为5V 输出。 大多数采棉头工作正常。 至少2个单元发生故障、输出切换轨到尾、周期为~ 80ms。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Carl、
当 VOUT 节点上没有预偏置电压时、PTH12000W 输出电压可能会定期下降、因为该器件会主动控制启动时的预偏置输出。 此功能可控制高侧功率 FET 在前~20ms 内的运行;此延迟可确保模块不会从输出总线灌入电流至接地。 从高侧 FET 到连续低侧 FET 灌电流的预偏置转换控制是电压骤降(如您提供的波形所示)。
当 VOUT 轻负载时、稳压输出电压产生的负脉冲可在~20ms 出现、下降电平会发生变化。
VOUT 上的大电容和元件数量会导致反馈响应缓慢、从而导致输出不稳定、从而进入过流保护。
此致、
Alejandro
您好、Alejandro:
您描述的条件不是 AM 测试的条件: 所绘制的图仅对 DUT 施加12V 电压、从电源到抑制的电阻为100R、从 Vadj 到 GND 的电阻为280R。 对于开路响应、输出端只有一个示波器探针。 对于10mA 负载、DUT 也被连接至一个电子负载、BK 高精度型号8540。
因此、对于我们的测试:
谢谢、
Carl
您好、Carl、
看起来、大输出电容可能是根本原因(大输出电容可能会减慢反馈响应)。 您是否能够降低当前应用中的输出电容器? 查看数据表中指示建议输入和输出电容器的第8页。
您能否提供有关输出电容器的更多信息? ESR 额定值? 供应商器件型号?
让我们再看看一件事:您能否在无负载和10mA 轻负载条件下提供输出电压和输入电流的示波器截图?
谢谢、
Alejandro
您好、Alejandro:
正如我在前一篇文章中所说的、绘制的图是在没有外部电容的情况下绘制的。 我不能将电容降低到任何值以下。 同样、这些是几百个有问题的单元中的两个单元。 我们相信应用程序是正确的。
作为参考、输出电容为:Nichicon UCL1V101MNL1和并行 Murata GRT188R61E106ME13D。 输入电容器是两个并联的相同电容器。
我将获取 Vo/输入电流测量值、并在明天回答这些测量值。
您好、Alejandro:
您是对的、这是我之前的陈述中的一个拼写错误; 我本来是说过"它们不是大输出电容"。 在所附的图中、黄色线迹表示输出电压、青色线迹表示输入电流。 输入电流在输出电压斜升期间显示一个小斜坡、这可能是由于模块上电容器的充电。
当输出崩溃时、有一个大输入电流脉冲。 这让我想知道死区时间控制是否可能发生故障、并且两个开关都同时打开。 这可能是输入电流脉冲的原因、并可能触发过流检测。 这是可能的吗?
这些模块确实出现了故障,我们如何提交这些模块进行故障分析?
e2e.ti.com/.../10mAMeas2019_2D00_08_2D00_02.zip
e2e.ti.com/.../NoLoadMeas2019_2D00_08_2D00_02.zip
谢谢、
Carl