This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:bq77915

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ77905
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823917/bq77915-bq77915

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ77905

您好、TI、

我们是否可以将该 IC 用于 LFP 电池

标称电压3.2V

欠压 2.5V

过压3.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gururaj、

    我们目前没有支持这些功能的 BQ77915版本。 我们有一个具有2.5uV 和4.25 OV 的 BQ77905 (尤其是 BQ7790509)版本。 您可以在相应数据表的器件比较表中查看这些产品的所有配置。 可在此处找到它们:

    BQ77905: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq77905.pdf

    BQ77915: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq77915.pdf

    如果这些配置都不足够、请联系您所在地区的销售团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用适用于 LFP 电池的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gururaj、

    我们的 BQ77915版本即将满足您的需求。 请继续查看数据表上的器件比较表以了解此配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    是否可以知道上述 LFP IC 的任何更新。

    标称电压3.2V。

    高电压3.9V。

    欠压2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gururaj、

    有关此配置的更多详细信息、请与您所在地区的销售办事处联系。