This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2845A 的外部电路(软启动)

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2845A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821366/external-circuit-of-ucc2845a-soft-start

主题中讨论的其他器件:UC2845A

我们对 UC2845A 有疑问。

我们的客户尝试使用外部电路的软启动。

随附的文档是我们客户制造的电路。

外部电路是否正确、公式是否正确?

请检查随附的文档。

此致、

西泽高郎

e2e.ti.com/.../UC2845A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的情况如何?

    我们希望早日得到答案。

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nishizawa-San

    我认为这与 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/818658上的查询相同

    我的同事回答了这个问题。 我将关闭此帖子。 如果我弄错了、您可以打开一个链接的相关帖子。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    我们客户的外部软启动电路与应用手册不同。

    它们使用该公式。

      TSS=3600 x CSS

    您对我们客户的电路和公式有什么意见吗?

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nishizawa-San

    抱歉-我以为我们已经回答了这个问题、我现在也误按了"TI 认为已解决"按钮。

    无论如何- SS 电路将正常工作、我看不到任何困难。

    SS 时间将由 RC 组件的充电特性 Css 和 R (1MOhm)设定。 当 CSS 通过 COMP 引脚充电(减去二极管压降)时、SS 斜坡将结束。 COMP 引脚上的电压不是固定的、具体取决于运行特性。 这意味着、虽然充电特性是固定的、但 SS 时间可能会有一些变化。 您可以通过 VC (t)= Vref (1-exp^(-t/τ))来估算它、其中 τ 是 RC 时间常数。 客户公式可能足够准确、能够获得 SS 时间的估计值。

    此致

    Colin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    1MΩ CSS 和 R (k Ω)的软启动电路的关系。

    我们的客户公式:TSS=3600 x CSS(µF )

    您认为3600表示什么?

    是否没有必要在公式中考虑1MΩ?

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nishizawa-San

    我认为、客户使用的公式是指数充电公式 VC (t)= Vref (1-exp^(-t/τ))的经验估计值、并且他们使用该公式是因为它运行得非常好。  我希望数字常量3600包含1MOhm 电阻器的影响。 如果电阻不同、则3600系数也会不同。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    关于软启动的外部电路、我们有关于 UC2845A 的新问题。

    问题1.

    导通占空比由 COMP 引脚的电压控制。

    随着 COMP 引脚电压在软启动过程中逐渐增大、接通占空比受到限制。

    这种理解是否正确?

    问题2.

    您说软启动时间可能会有一些变化。

    请告诉我们 软启动时间可能有一些差异的示例。

    问题3.

    我们的客户将使用此公式。

      TSS=3600 x CSS (µF)。

    如果我们使用1000pF、软启动时间为3.6S。

    我们能否在该快速启动电路中设置3.6S。

    此电路是否具有软启动时间限制?

    例如、软启动的最长时间。

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    你的情况如何?

    我们正在等待您的回答。

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nishizawa-San

    a1/ 您对软启动过程工作方式的理解是正确的。 COMP 引脚上的电压设置占空比。 SS 电路强制 COMP 引脚上的电压缓慢上升、因此占空比缓慢上升。

    A2/在软启动过程中、误差放大器输出由 SS 电容器和二极管钳位、因此反馈环路"断开"。 也就是说、反馈环路不控制输出电压。 当输出电压达到其调节设定点且 FB 引脚电压达到2.5V 基准值(误差放大器的同相输入端)时、软启动过程停止。 此时、反馈环路闭合、COMP 引脚不再被 CSS 和二极管钳制。 当 CSS 继续向 VREF 充电时、外部二极管会反向偏置。 软启动时间可能会有所不同、因为 COMP 引脚上设置正确占空比所需的电压不是固定的。 例如、如果 Vin 增大20%、则保持 Vout 所需的占空比减小20%、COMP 上设置较小占空比所需的电压也将减小(尽管由于固定的两个二极管失调电压而不是20%)。 与此类似、如果 Vin 减小、则 COMP 处的电压必须增大、以强制保持 Vout 固定所需的更大占空比。 Vout 随负载的变化会较小、但除非输出电感器电流变得不连续、否则这些变化不会真正显著。 关键点是 COMP 引脚上的电压不是恒定的、因此 CSS 电容器充电到系统稳压所需的任何电压所需的时间不是固定的。

    A3控制器本身没有与最大软启动时间关联、因此对于3.6s 而言、1000pF 是可以的、尽管它是我见过的最长 ss 时间之一。

    此致
    Colin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nishizawa-San

    上次更新已经有一段时间了、因此我假设此问题已解决-如果尚未解决、您可以打开新的链接帖子。

    此致

    Colin