This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:电压模式控制中的脉冲跳跃

Guru**** 2546340 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, TINA-TI, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821054/ucc28c42-pulse-skipping-in-voltage-mode-control

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件: TINA-TIUCC28C43

您好!

我正在设计一个40-200 VDC 至12 VDC @ 0.1 A 降压转换器、在电压模式控制中使用 UCC28C42。 接近输入直流电压的上限时、控制器开始跳过脉冲。 我能够在 TINA 上复制此行为、但我不理解控制器跳过脉冲的原因。

所附图片上的第5条曲线显示了2个二极管压降和分压器(在 TI 提供的未加密 SPICE 模型中探测内部节点)之后的 CS 斜坡(青色)和 COMP (黑色)、这两个二极管是 PWM 比较器的输入。 可以看出 COMP 完全处于 CS 斜坡电压范围内、但在某些时间段内没有来自控制器的脉冲。

我希望有人能帮助我理解这种行为。 此设计是机密设计、但如果需要、我很乐意通过电子邮件发送 TINA 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arvind

    我的第一个想法是、控制器正在对0占空比进行编程、但您在上面标记的占空比看起来大约为10us 宽、因此我不确定。 最好的一点是给我发送 TINA-TI 仿真电子邮件、我可以尝试从那里找到它。 我的电子邮件地址是

    colin.gillmor@ti.com

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arvind

    我的电子邮件地址中有一个拼写错误-正确的地址是

    colingillmor@ti.com

    抱歉、我期待收到 sim 文件。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与 Colin 取得联系。 我已通过电子邮件将 TINA 文件发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    在进行仿真时、我注意到另一件奇怪的事情。 当 CS 引脚变为负时、控制器不再跳过脉冲。 我也能够在硬件设计上产生类似的结果。

    CS 引脚上的电压超过绝对最大值 数据表中列出的-0.3V 值、因此这可能不是可行的解决方案。 我还怀疑将 COMP 引脚拉至接地不会关闭开关、因为它永远不会小于 CS 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arvind

    过去几天我一直在出差,所以我没有做任何工作-我希望很快就能去。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arvind

    我运行了您的仿真、并尝试了一些变体、以查看我是否能够在没有成功的情况下弄清发生了什么。 我已要求建模组中的同事查看您的文件、看看他们是否可以提出解决方案。

    在任何情况下都不建议将 CS 引脚拉至 AbsMax 电平以下、因为尽管您看到的结果相对良好、但它可能会导致 IC 中出现严重的错误行为。

    您的原理图中有一个与输入电压串联的100欧姆电阻器-该电阻器将散发大量热量、尽管开关级将高效运行、但整体转换效率将非常差。 您为什么需要这样做? 通常、我建议使用隔离式直流/直流转换器、可能会使用 UCC28C43将电压从20) V 降压转换为12V。

    当我收到同事的回复时、我会更新该帖子。 同时、请随时提出进一步的问题。

    此致
    大肠杆菌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在等待同事的回复

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    感谢您的更新。 我不打算使用超出其额定容量的 IC。 这是我意外发现的、我很想知道这在 TINA 和硬件中为什么起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arvind

    我怀疑、当 CS 引脚被拉至低于其 AbsMax 限值时、某些内部寄生二极管结会导通、结果不可预测。 我不知道 TINA-TI 模型为什么会重现这种行为-这可能只是一个共射。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arvind

    这个主题的上一篇帖子已经有一段时间了、所以我很快就会关闭它。 如果您有其他问题、可以打开链接帖子。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arvind

    我要关闭此主题。 如果您需要有关此问题或任何其他问题的进一步帮助、可以打开一个新的链接线程。

    此致
    Colin