This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:BQ34Z110

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ34Z110, BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173581/bq34z110-bq34z110

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQ34Z100-G1BQ34Z100EVMEV2400

你(们)好

我想确认、在新电池组上配置所有参数后、我们是否需要执行学习周期?

我提出这个问题的原因是、我们有自己的电路板、无法使用软件评估工具。 但是、我们能够在经过几轮校准后精确测量电压。 但对于充电状态、我们仍然得到0读数。 我们需要使充电状态正常工作。

我们如何从这里继续?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、对于所有阻抗跟踪监测计、您必须执行学习周期、否则精度会受到影响。 GPCCHEM 工具只是为监测配置新电池组的第一部分。

    您必须完成数据表中的优化周期步骤: 步骤8:运行优化周期。

    我还建议您使用 BQ34Z100-G1、而不是 BQ34Z110、因为 BQ34Z100-G1与对铅酸的相同支持、但更新了 GUI 界面和功能。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。

    我还有一些要确认的事情。

    我们是否可以将 EV2400与我们自己的电路板一起使用、而不是使用评估模块(BQ34Z100EVM)? 因为我们已经准备好了原型、并且可以访问 I2C 连接器。

    对于学习周期、是否有必要按照此顺序执行学习周期;放电至空状态->充电至满状态->放电至空状态、如 SLUA903中所述? 还是仅将电量充满 就足够了?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、只要有可用的 SDA、SCL 和 GND 连接、就可以使用 EV2400进行通信。 请记住、EV2400也具有内部上拉电阻器。

    您可以遵循 SLUA903或监测计 TRM、其中包含专门针对此监测计的指南。

    学习周期应为放电-放松-充电-放松-放电。 更新了充电相关静置周期之间的 Qmax、然后在上次放电期间更新了 Ra 表。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!