您好 TI 团队
我将 TPS61194-Q1用于我们的 LCD 背光应用之一。 当使能信号为高电平(3.3V)且 PWM 信号为低电平(0V)时、我们将获得27V 的恒定输出电压、以输入电源接地为基准、根据反馈路径配置、输入电压为12V。 但是、当 使能信号为高电平(3.3V)且 PWM 信号为高电平(3.3V)时、IC 会作为故障提供、输出电压会以输入电源接地端为基准降至12V、并且没有以 OUT1/OUT2/OUT3/OUT4为基准的电压。
我们将电阻器作为负载连接在 VBoost 和 OUT1/OUT2/OUT3/OUT4之间、以进行 LCD 显示屏的负载测试、从而测试卡。
请查找原理图供您参考。