This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431A:TL431AQDBZR -芯片标记

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173054/tlv431a-tl431aqdbzr---die-marks

器件型号:TL431A

尊敬的专家:  

我们的客户从专利来源 Arrow 收到了这些信息。 他们需要对随机收据进行分片、而不考虑供应商类型。

在其测试实验室中、他们进行了化学衰减、在 TL431AQDBZR 的芯片级发现了1个标记、并观察了类似于燃烧或机器引起的印象的标记。

测试实验室告知、标记不是由化学品脱甲引起的。

附加图片供您参考。

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/DIE-LEVEL-_2D00_-BURNT-OR-IMPRESSION-.png

问题:

1.这些标记是否由 TI 生产线造成?  

2.客户是否有任何担心的原因? 这些标记是否会影响客户端的生产质量?

希望在此处查找答案。  

感谢您的及时和专业答复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在此处提交 TT、因为此论坛不处理这些类型的查询。 谢谢你。

    客户退货|其他信息|质量和可靠性|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud、  

    我之前在这个论坛上发现过类似问题的答案、我认为这是一个共享和获得 TI 客户支持无法提供的答案的宏伟平台。  

    再次感谢您和您的团队能给予第二次关注和帮助。

    提前感谢您。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    请继续客户服务。 我们不在此论坛上解决与器件质量相关的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud、

    谢谢你。  
    让我与您脱机。