This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:辅助 VCC 电源中的浮动 VIN

Guru**** 715090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172730/lm5145-floating-vin-in-auxiliary-vcc-supply

器件型号:LM5145

您好!

我们的客户尝试使用9V 辅助 VCC 偏置电源应用。 那么、他有一个问题、在这个用例中、VIN 是否可以保持打开。
您能否告诉我们、当 VIN 保持开路时、他是否可以在 VCC 上施加9V 电压。 请告知我们是否存在任何潜在问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、  

    从 VCC 到 VIN 有一个二极管、因此如果对 VCC 施加9V 电压、则 VIN 引脚将悬空至8.3V。 应该不是问题、但保持 EN 为低电平以防止不必要的开关。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM-SAN、

    感谢您的反馈。 您能告诉我们、如果客户将 VIN 保持打开、会发生什么类型的不必要的开关。

    如果我们建议 VCC 至 VIN 连接在一起并在外部提供9V 电压、情况会怎样。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    如果 VCC 高于其 UVLO 电压阈值且 EN 为高电平、则可能会发生开关。 当然、如果 Vin 较低、则不会进行能量传输。  

    请注意 、VIN 引脚应连接到输入端以实现线路前馈功能(在 Vin 范围内具有恒定环路增益)。  

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TIM-SAN、

    非常感谢你的帮助。

    我了解到 VIN 必须连接到输入电源电压才能实现下面所示的输入前馈功能、因为这是电压模式转换器。

    如果我的理解不正确、请更正。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    非常感谢!!

    此致、