大家好、
我正在研究 光耦合器设计的 slua535a、并提出一些问题。
(1)下面是 P43中的描述。 它表示图25中的电路在40kHz 时具有零、在 Ropto 方面具有400kHz 的极点。
但我的计算显示了相反的结果。 您能不能建议我遗漏了什么?
- Ropto 两端的串联电阻51.1欧姆和电容8.2nF 将形成一个零--> 1/(2*PI*51.1*8.2n)= 380kHz (400kHz)
-Ropto 499欧姆和并联电容8.2nF 将形成极点---> 1/(2 * pi*499 * 8.2n)= 39kHz (40kHz)
(2)我的客户的初始原理图不包括 Ropto 上的串联 RC。 有一个 Ropto 为光电二极管提供偏置。 在这种情况下、 是否没有从光耦合器侧添加极点和零点?
提前感谢!