This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566242:带载或不带负载时的大输出纹波/噪声

Guru**** 2874130 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS566242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171111/tps566242-large-output-ripple-noise-with-or-without-load

器件型号:TPS566242

 我们有一个采用 TPS566242的设计、可将12V 电压调节至3.3V。 然而、无论  有无负载、我们都在 TP6处测量到了大输出纹波/噪声。 我们还 单独测量了12V 输入、输入是干净的。 纹波 Vpp 高达1.26V、噪声为2-100MHz。 我们如何将 纹波降低到100mV 以内 并降低噪声?

原理图

12V 输入

3.3V 输出、无负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的联系!

    有关原理图的一些注释:

    1.你使用的 Cout 相当大。 请根据数据表建议的 LC 范围更改 Cout。 然后测试 Vout 纹波、以检查问题是否仍然发生。

    2.您设置的 EN 电压为~7.2V,超出 EN 引脚绝对电压6V,因此 EN 引脚存在损坏风险。 请更正。

    请告诉我您的进一步测试进度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Miranda、

    感谢您的评论。 我移除了3个220uF 电容器、并且在 电路板上只剩下一个220uF 电容器。 纹波仍然存在:

    我正在尝试更正 EN 引脚电压。 欢迎提出任何进一步建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请切断装载线迹以避免装载影响。  此问题是否仅在轻负载时发生? 您能否更改负载电流(使用外部负载)并确定明显的问题条件?

    2.请使用20MHz 带宽范围设置来消除高频噪声(测量误差)、同时使用接地弹簧方法来测量输出电容上的 Vout 波形。

    请同时测量 SW 和 IL 并与我们分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我将 EN 引脚电压更改为2.15V (一个 220uF)。 这是无负载(未连接负载)的输出图。 以前、纹波是 在有负载或无负载的情况下发生的。 先前的高 EN 引脚电压是否可能损坏 IC?

    对于#2、我设置为20M 带宽限制。 抱歉、我没有接地弹簧探针、但我也使用该探针测量电路板上另一个 TPS 模型的输出电压、该输出是干净的。  这是软件图:

    噪声会发送回直流输入。  仅12V 输入就没有噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    第二个 SW 波形看起来正常、而第一个和第三个 Vout 波形非常异常。

    请 在问题板上焊接新 IC、让我们首先确认 IC 是否损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    感谢您的建议。 我想我有另一个从未上电或连接到12V 的电路板。 我将在该板上固定 EN 引脚电阻器、稍后再返回给您。 如果不起作用、我将尝试更换 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我在另一个板上进行了空载测试。 我 发现 、当启用20MHz 带宽限制时、很少出现纹波。

    无 带宽限制:

    20MHz 带宽限制和单触发模式:有时 Vpp 更大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的更新。 这个问题看起来像是测量误差。 通常、在测量输出电压纹波时、我们将使用20Mhz BW 示波器、以避免高频测量噪声。

    如果您有其他问题、请告诉我。 否则、我将关闭此线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    感谢 你的帮助。 我在20Mhz BW 下测得的值更多。 如何减少每秒至少发生一次的800mV Vpp 纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    根据我们首先讨论的内容、请使用 接地弹簧方法来测量输出电容器上的 Vout 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    感谢你的帮助。 这是 使用输出电容器上的接地弹簧方法进行的测量:

    我还使用 了接地弹簧方法 来测量 另一 个 TPS 模型的输出电容器、并且该电容器没有明显的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的更新。

    1、IC 是新的、对吧? 您已确认 IC 未因 EN 过压而损坏、您是否这样做?

    2.负载条件是什么? 您能否更改输出电流(0A/0.1A/1A)以检查 Vout 和 SW 波形?

    3.您可以将布局文件发送给我,我会审查您的布局设计。