This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27342:EMI 问题-有可能由"sw&quot 处的瞬态引起;

Guru**** 2513675 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173848/lm27342-emi-concerns---potentially-caused-by-transient-at-sw

器件型号:LM27342

通过使用 LM27342评估板以及在我们自己的设计中、我们发现、如果信号路径中没有此转换器、则30Mhz - 200MHz 范围内的 EMI 会过大。
通过观察"sw"引脚上的芯片、我可以看到一个很大的瞬态、这可能是造成此 EMI 的原因。

我正在寻找减少这些辐射发射的方法。 这是正常行为吗? 我刚刚订购了2块评估板、以防我的是柠檬。

在 EVAL 板上、我更改了 R2 = 91欧姆。 但原始值 R2 = 187欧姆时也存在同样的问题

该图像的范围是 EVAL 板上的"sw"、R2 = 91欧姆。 所有其他东西都是库存的。 VIN=12V。 负载为800mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1.能否确认客户电路板中的 LM27342转换器是否已关闭、30MHz-200MHz 的 EMI 噪声是否不存在? 所有电路板是否都具有相同的行为或仅一个电路板?

    2.确保使用正确的开关节点测量技术。 请参阅随附的文件幻灯片#2。

    3.将短引线探头放在 D1上,而不是 SW 测试点上。 EVM 上的 SW 测试点具有长环路、可能会拾取一些噪声。 比较 EVM 和客户设计。 请参阅随附的文件幻灯片#3

    4.尝试添加一个0402封装、0.1uF 或更低(2200pF)的高频旁路电容器、该电容器尽可能靠近 Vin 和 GND 放置。 请参阅随附的幻灯片#4。

    5.您可以向我发送客户原理图和 PCB 布局。 我可以帮助查看这些内容。  nancy_zhang@ti.com

    e2e.ti.com/.../LM27342-SW-measurement.pptx

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以确认所有问题都相同。
    2/3. 测量已根据您概述的程序完成。 所有测量都是根据您的建议在 D1两端完成的。 此处为 EVM 照片:

    我的设计看起来是相同的。
    4、这一情况没有改变。 相同的响应。
    5.我已向您发送了一封原理图电子邮件,但可能对您有所帮助,因为它与 EVM 原理图相同。

    请注意、我的问题不是这个瞬态。 我的问题是该板产生的 EMI。 我只是假设这个瞬态是原因。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们已经离线讨论过这个问题。 我关闭这个帖子。

    谢谢、

    Nancy