This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电池百分比显示错误。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173618/bq40z80-battery-percentage-shows-wrong

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好,团队,

我们使用的是3节电池设置,电池类型为 US18650VTC5A,我们使用 BQstudio 的支持将化学物刷写到电路板中(2161是化学物)。

我看到终端电压设置为8.9V ,但电池显示电压为10.2V ,但充电百分比显示为0百分比。

终止电压、这基本上是空电池组电压、其中电量监测计应确保报告0%的充电状态。

电池中发生这种充料的原因,如果电池具有剩余电压,为什么显示为0%。

我使用0x0E 和0x0F 命令进行了测试、两者都返回0值。

请帮我解决此问题的原因,尽管电池电量足够 voltage.e2e.ti.com/.../3365.export.gg.csv

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    您尚未完成学习周期、在电量监测计完全优化之前、不会有任何与电量监测计相关的信息准确无误。

    请按照产品页面上的指南了解学习周期信息: https://www.ti.com/lit/pdf/slua848

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    我们已经知道了我们的化学物质,那么学习周期的用途是什么。

    如果我们不知道化学物质,我们就需要进行学习周期,这就是我的理解是对的吗?

    下面是我们在器件中烧录化学 ID 的化学 ID。

    重新检索化疗仅是正确的。 那么、让我知道 显示电池百分比错误的问题是什么。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的电池规格,根据电池规格,化学成分为2161 ,I findout 来自 BQstudio 并经过编程。

    然后从器件中导出 bq.fz 图像并使用导出到我们的另一个器件,我们想知道显示不同百分比的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    您需要在对 CHEM ID 进行编程后执行学习周期、阻抗跟踪监测始终需要学习周期。 我查看了您的.gg 文件、它显示未学习更新状态、因此您必须首先按照我之前发送的指南完成学习周期。

    确保还为您的应用正确设置了端接电压、这是监测计用于确定0% SOC 的值。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    根据您的建议 、我需要首先使用 BQstudio 来刷写化物。

    然后我需要执行学习周期,这意味着最初电池电量以 C/10的速率放电至空,然后需要 放5个小时的电量并设置充电的 C/2速率 。 然后再放2个小时的放电、我需要放电、然后放松5个小时。

    我对吗???   之后、我已经知道了化学 ID、希望我不想将日志发送到 TI (也不需要 GPCCCHEM)、之后我需要从器件中导出图像。

    让我知道我的理解是否正确 ??

    您能否建议此电池的充电率和耗电量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    通常、这是一个学习周期的正确流程。 您还可以检查 VOK、REST 和 RDIS 位、以确保每个步骤都成功完成该过程。 我链接的应用手册中包含用于执行学习周期的所有信息。 完全配置所有设置并完全了解包后、您将导出 SREC 或闪存流文件以进行生产编程。

    C 速率是设计容量、您应根据 C/10速率设置参数。

    此致、

    Wyatt Keller