主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A、 EMB1499Q、 EM1428Q、 EM1402EVM
您好!
我正在使用 EM1402评估模块(TI BD76PL455A-Q1参考设计)。
几天前、BMS 系统有3节电池、电压读数约为0.006至0.6伏。 现在有6个单元格的读数相同。 当我读取时、将电池从 BMS 链中取出并使用仪表读取电压时、各个电池的读数为2.2伏。
这些电池会导致欠压 警报。 当我强制平衡电池时、电压读数看起来会变得正确。 第二天读数再次偏低。 但是、使用仪表可以预期各个电池的读数。
当仪表告诉我正确的电压时、只需联系我、看看什么可能导致芯片/电路板读数如此低。 这是否是一个硬件问题、是否是一个导致时序问题的设置(参数)问题、从而导致错误的值? 尽管设置参数几乎没有变化。
任何见解都值得赞赏。
Malcolm