This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820179/bq24195-bq24195

器件型号:BQ24195

您好 TI 团队。

我们目前正在使用 BQ24195充电器作为产品、并且发现充电器有时无法识别输入电源正常-根据数据表(SLUSB97A 第8.3.1.3.2节 pg12-13)、输入源资质认证声明:

VBUS 电压低于18V (不在 ACOV 中)

2.拉取30mA 时 VBUS 电压高于3.8V (电源检测不良)

我们已经测量了输入源、并且知道输入源满足了两个要求、但是充电器将输入电流限制为100mA、但是系统状态寄存器位2指示电源状态不佳。 尽管 STAT 引脚指示正在充电、但它仅以100mA 的电流充电。 然后、我们命令将输入电流限制为2A、但充电电流不会增加。 OTG 引脚连接高电平。 DPDM 检测似乎不完整。 我们尝试执行 D+/D-检测、但这没有帮助。

是否有办法让充电器以设定的充电电流(1024mA)开始充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查两个设置:

    连接到 ILIM 引脚的电阻是多少? 该引脚的输入电流限制优先于 D+/D-检测结果。

    2.对寄存器 REG00[2:0]的回读是什么? 该寄存器在 D+D-检测完成后报告输入电流的软件设置。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SamW2000:

    很抱歉、我没有尽快回复您-我之前收到一封电子邮件、告诉我何时收到了我的询问回复、但这次没有收到回复。

    1 ILIM 电阻(165 Ω)设置为大约3安培。

    2对于不同的输入、输入电流限制的设置不同;具体而言:

    A.未知源输入电流限值为2安

    b:USB 源输入电流限值为500mA

    C. USB 适配器源输入电流限制为1.5安培。

    如果 D+/D-检测未能完成,这是否会阻止系统状态寄存器0x08 [2]中的 PWR Good 位被置位?

    OTG 引脚连接高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为 VBUS 加电时、

    1)是否连接了任何 SYS 负载?

    2) 2)什么是 BAT 电压?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning T、

    出于某种原因、我仍然没有收到有关回复这些帖子的通知、但我会不时回来查看。

    1) 1)是的、存在系统负载。

    2) 2)连接时、Vbatt 取决于电池-通常介于3.0至4.1伏之间。

    问题2:当 Vbatt < 3.0Vdc BATFET 关闭时。 我知道充电电流将在充电曲线的恒压部分下降一次。 系统负载电流最高为150mA、但平均值约为70mA。

    尊敬的、

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    参阅 d/s 的第8页、如果 VSYS 小于2.2V、IINDPM 会设置为100mA。

     

    如果充电器在没有电池或电池电压小于2.2V 的情况下加电、则 VSYS 将从 <2.2V 开始、如果 SYS 尝试在启动期间拉太多电流、VSYS 可能会卡在100mA IINDPM 中。 在 这种情况下、REG00[2:0](IINLIM)可能不会显示100mA。

    谢谢、

    宁。