您好 TI 团队。
我们目前正在使用 BQ24195充电器作为产品、并且发现充电器有时无法识别输入电源正常-根据数据表(SLUSB97A 第8.3.1.3.2节 pg12-13)、输入源资质认证声明:
VBUS 电压低于18V (不在 ACOV 中)
2.拉取30mA 时 VBUS 电压高于3.8V (电源检测不良)
我们已经测量了输入源、并且知道输入源满足了两个要求、但是充电器将输入电流限制为100mA、但是系统状态寄存器位2指示电源状态不佳。 尽管 STAT 引脚指示正在充电、但它仅以100mA 的电流充电。 然后、我们命令将输入电流限制为2A、但充电电流不会增加。 OTG 引脚连接高电平。 DPDM 检测似乎不完整。 我们尝试执行 D+/D-检测、但这没有帮助。
是否有办法让充电器以设定的充电电流(1024mA)开始充电?