This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2111A:IN2和输出之间的压降为1V

Guru**** 2389850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2111A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821765/tps2111a-1v-voltage-drop-when-between-in2-and-output

器件型号:TPS2111A

您好!

 我们在其中一种设计中使用 TPS2111A 在 Lipo 电池和 USB 电源(稳压低至3.8V)之间切换电源、从而为器件供电。 最近、我们的一位客户报告说、当电池是主电源时、器件无法正常运转。 我们测量了输出电压、IN2和输出之间似乎有1V 的压降。 如果通过 IN1供电、则工作正常(输出= IN1)。 到目前为止、在两个器件上使用这些器件的两个月左右就出现了这种情况。 我们的器件与其他客户合作已有一年没有出现这种故障。  只是想知道这种行为的原因是什么。 我们绕过了 TPS2111A、该器件在由电池供电时工作正常。 因此、TPS2111A 之后的电路没有问题。 这里是使用 TPS2111A 的原理图部分。

谢谢、

 mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:  

    有关配置的一些问题:

    • 工作条件是什么(电池电压、负载电流、电容)。
    • 器件何时发生故障? 在启动期间、直流期间? 插入电池时失败?
    • 您可以分享该行为的任何范围截图?
    • 您提到两个器件发生故障、这是多少个器件? 这是原型还是生产构建?
    • 您是否曾尝试更换坏板上的 TPS2111A 器件? 当您这么做时、压降是固定的吗?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

     感谢您的反馈。  答案如下:

    • 工作条件是什么(电池电压、负载电流、电容)。
    • 器件何时发生故障? 在启动期间、直流期间? 插入电池时失败?
      • 请检查下面的示波器图片、这是从启动时发生的。 当通过 IN1供电时、器件正常工作。
    • 您可以分享该行为的任何范围截图?
      • 是、请在下面检查。  第一个是来自有缺陷的器件、第二个是来自我们已更换 TPS2111A 的器件。 测试是使用两个器件上的相同电池完成的。
    • 您提到两个器件发生故障、这是多少个器件? 这是原型还是生产构建?
      • 这是生产构建、这是客户第一次报告。 同一客户报告了两台设备的此故障。 我们的所有其他客户都没有报告这种故障。
    • 您是否曾尝试更换坏板上的 TPS2111A 器件? 当您这么做时、压降是固定的吗?
      • 更换它可以解决问题。
        mj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:  

    我感谢详细的答复。 乍一看、我不会立即看到电路或实现方案有任何错误。 我的一个问题是电池连接、电池是如何连接或插入系统的?  

    我想看到初始电池插件的示波器快照。 插入电池时可能会发生电压过冲、在 IN2上添加 TVS 或肖特基也会有帮助?

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我将在下周四安排示波器拍摄、因为我在接下来的三个工作日都不在办公室。

     mj

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

     以下是初始电池插件的示波器快照:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    它看起来不像您的电池电压尖峰。 以下是我建议采取的措施:

    1.您能否将"故障"器件放置在 EVM 上并测试此行为是否仍然存在。

    2.您是否对故障有更好的范围截图。 我更希望在此屏幕中看到 IN1、IN2、OUT 和 D1。 此外、您能否清楚说明骤降的时间刻度。  

    3.您是否还可以拍摄另一个放大的"骤降"示波器画面? 我希望能够看到这种骤降的压摆率。

    从"良好"部分可以看出、这是一种意外行为。 更清晰的示波器截图将帮助我们了解器件的故障情况。

    感谢你的帮助,我很抱歉答复延误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的反馈。 我手头没有 EVM、因此目前无法执行此测试。

     我将在明天准备所要求的示波器照片并将其发布在这里。

      mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

     这里是 IN1 (和 D1、因为它们连接在一起)、IN2和 OUT 的示波器图片。 如果我们让器件保持稳定一段时间、则纹波消失、但电压保持在3.4V、不会上升至3.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    捕获内容很有用、但我认为最好的做法是让您退回这些器件。  

    https://www.ti.com/support-quality/resources/customer-returns.html

    这将使我们能够运行测试并进一步了解问题。 它还允许我们将器件放置在 EVM 上、并确认此问题是故障器件还是特定于应用。  

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。 我要再次对早些时候的拖延表示歉意。