This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:tps543c20是否支持高达160A 的4x 堆栈?

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20, TPS543B20, TPS546D24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820589/tps543c20-does-tps543c20-support-stack-4x-for-up-to-160-a

器件型号:TPS543C20
主题中讨论的其他器件: TPS543B20TPS546D24TPS546D24A

如果从器 件设置为90度、180度、270度、则在主器件和从器件之间直接同步、VSHARE 和 ISHARE。

 可以使用4x 级联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jing、

    TPS543C20仅可进行2X 堆叠。  在有外部时钟的情况下、您可以调整相位交错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我要说-为什么他们有用于1X 2X 3X 和4X 堆栈的所有交错、您 说它最多有2X 堆栈?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    根据转换器占空比、包括相同输入电压下的其他转换器、以180度交错运行可能是有利的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     堆叠它们的原因是增加输出电流。  它们都具有相同的输出电压和占空比。   您是否告诉我、您不能有一个主器件和3个从器件、而是通过主器件 Vshare 和 Ishare 驱动它们、并调整每个交错90度间隔、并拥有一个好的4相160A 电源?  如果您无法执行4、我认为没有理由您甚至可以执行2。

    JMarr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    相位交错用于减少施加在输入电压轨上的纹波。  在许多应用中、有多个输出电压来自一个公共输入。  仅对于两个堆叠的 TPS543C20、180度交错是逻辑选择、假设您有第三个(不同的电压输出)与同一外部时钟同步。  120度或240度可能是更好的选择。  在任何情况下、TPS543B20仅可进行2X 堆叠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jing、

    查看 TPS546D24芯片。  这是40A 4X 可堆叠芯片、但我们将了解 TI 是否有更好的数据表!

    JMarr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    TPS546D24将不会广泛发布。  替代 TPS546D24A 可能会在12月发布。