This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:TPS74401RGWT 原理图审阅

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401, TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824816/tps74401-tps74401rgwt-schematic-review

器件型号:TPS74401
主题中讨论的其他器件: TPS7A84A

尊敬的 TI 团队:

请查找随附  的 TPS74401RGWT 三种不同的原理图设计实现方案。

请问哪种原理图是实现并包含在我的设计中的最佳方法(原理图1或原理图2或原理图3)。
还请您查看原理图并提供宝贵的反馈。


谢谢、此致、
Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我可以将此器件用于工业级应用吗?

    谢谢、此致、
    Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ananthesh 您好:

     查看原理图和数据表设计建议后、我认为2号原理图是最好的。  数据表第9节指出 、TPS74401设计为在1.1V 至5.5V 的输入电压范围内工作、前提是偏置电源轨至少比输入电源高1.62V。 偏置轨和输入电源必须为器件正常运行提供足够的余量和电流。  

    该器件适用于工业级应用。 德州仪器 TPS74401-Q1是汽车级产品。 为了实现更高的精度和简化的设计、TPS7A84A 具有1.8V ANY 输出电压设置引脚、无需 Vbias。 但它不是采用 TPS74401的引脚对引脚解决方案。  

    此致、

    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    感谢您的快速回复和支持。

    我已使用 TPS74401器件和第二个原理图实现进行了最终确定。

    谢谢、此致、
    Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    我希望仅从5V 获得电源、以保持 FPGA 的上电顺序。

    我可以在设计中使用原理图1吗?

    正在等待您的回复。

    谢谢、此致、
    Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ananthesh:

     您可以使用原理图1、但其功效较低。  

    此致、

    最小