This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:LMZM23601V3SILR

Guru**** 2813105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173989/lmzm23601-lmzm23601v3silr

器件型号:LMZM23601

您好!  

 您能否为3.3V 固定输出电压基准提供内部反馈电阻器(RFBT、RFBB)的值?  

它未写入数据表。  

此致、  

Fabien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fabian、

    我需要跟进、因为无法访问包含此信息的某些软件。

    如果我正确地记住、RFBT 为500KOhm 至900kOhm、RFBB 基于分压器原理、输出等于1V 的内部 fb 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续、以下是这些值

    * 1214.5K 用于5V

    * 698.5k 表示3.3V

    VREF = 1

    RFBB ={{RFBT*VREF}/{Vout-VREF}}