This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:搜索与 BQ51051B 兼容的发送器

Guru**** 2504185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173716/bq51051b-search-for-a-transmitter-compatible-with-the-bq51051b

器件型号:BQ51051B
主题中讨论的其他器件: BQ500212A

您好!

对于一个设计、我们使用接收器 BQ51051B、遗憾的是、我们发现新设计不会重新要求发送器发出命令"bq500212A"。 因此、我想知道您是否可以向我们推荐一些新的发送器。
如果没有与 BQ510551兼容的发送器、您能告诉我们另一个具有相同规格的发送器和接收器吗?
谢谢你
希望很快能收到您的回复

STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stan

    BQ51051A 可与任何符合 Qi 标准的发送器搭配使用、可提供数字。

    BQ500212A 为 NRND、但不会停产、将会有一段时间可用。   

    装置设计采用了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但如果没有标签 NRND、我们找不到发送器、我们不想包含需要在未来进行更改的组件。

    “有时”是什么意思? 2年3周?

    该装置设计为集成、是的。 我们已经有接收器单元、我们需要发送器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-所有 TI 无线电源发送器均为 NRND。 有关 EOL (淘汰)、请参阅以下链接以了解 TI 政策。  

    www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    BQ51051B 符合 WPC 标准并与其他制造商提供的发送器兼容。